This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDIO 转接驱动器/缓冲器解决方案

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1166187/sdio-redriver-buffer-solution

主题中讨论的其他器件:TXS02612

大家好、

我们的 MCU 需要尽可能通过电缆使用 SDIO 与 SD 卡通信。  由于 SDIO 的要求小于100mm、我们正在寻找一个缓冲器/转接驱动器解决方案或者转换为另一个协议来通过线缆。

我们计划将4位 SDIO 3.01的传输速率提高到200Mbps。   

您会建议什么?  我们在论坛上看到了一些解决方案、但大多数解决方案都低于100Mbps。

最棒的

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    目前、TXS02612的 SDIO 最大数据速率高达120Mbps。

    您能否进一步阐明需要转换器的时间安排、因为我们很快就会为 SD3.0定义新器件、并且规范支持高达400Mbps 的速率? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    遗憾的是、我们现在正在开发新的 PCBA、但幸运的是、我们可以运行得更慢(100-200Mbps)并实现我们所需的性能。  TXS02612是否进行任何信号调节/缓冲、还是只是直通?  我们需要在比 SDIO 规格具有状态的~4"更长的距离内运行这些信号。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    明白。 TXS 器件应在小于100mm 或<4''的时间内正常工作、同时尽可能减小负载(<70pF)。

    请注意、长度通常也与电容成正比。 因此、额外的长度可以包含额外的电容、并进一步建议在同一器件内并联通道、以帮助提高输出驱动能力。 例如 、该器件可以并联多个输入通道、以驱动140pF 的负载、并具有相对良好的性能。

    另请参阅 此常见问题 解答和 SD 卡转接驱动器/缓冲 器类似主题、以获取 其他建议、谢谢。

    此致、

    Michael。