This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:R5f 上具有 TDA4VM 的 OpenVX 主机

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161436/sk-tda4vm-openvx-host-on-r5f-with-the-tda4vm

器件型号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

您好!

我们目前正在 使用 TDA4VM 入门套件 J721EXSKG01EVM 和 RPI 摄像头模块2在 R5f 上启用 OpenVX 主机。

我们将遵循应用手册中的所有步骤、该手册名为:"面向 R5F (MCU2_0)上 OpenVx 主机的概念验证支持"

但是、似乎所有此过程都不起作用、因为当我们尝试检查演示应用程序的日志时、我们会收到以下内容:

root@tda4vm-sk:/opt/vision_apps 源./vision_apps_init.sh
root@tda4vm-sk:/opt/vision_apps #[MCU2_0] 9.514687 s:CIO:init ... 完成了!!!
[MCU2_0] 9.514755 s:### CPU 频率= 1000000000Hz
[MCU2_0] 9.514798 s:应用程序:初始化... !!!
[MCU2_0] 9.514825 s:SCICLIENT:INIT... !!!
[MCU2_0] 9.515069 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[22.1-v2022.01 (极好的 LLM]
[MCU2_0] 9.515118 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x16
[MCU2_0] 9.515152 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[MCU2_0] 9.515187 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 9.515215 s:uDMA:初始化... !!!
[MCU2_0] 9.516505 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 9.516571 s:MEM:初始化... !!!
[MCU2_0] 9.516616 s:MEM:创建的堆(DDR_SHARD_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ b8000000、大小为536870912字节!!!
[MCU2_0] 9.516695 s:MEM:创建的堆(L3_MEM、id=1、flags=0x00000000)@ 3600000、大小为262144字节!!!
[MCU2_0] 9.516757:MEM:初始化... 完成了!!!
[MCU2_0] 9.516782 s:IPC:初始化... !!!
[MCU2_0] 9.516842 s:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[MCU2_0] 9.516893 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[MCU2_1] 9.460375 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 9.460444 s:### CPU 频率= 1000000000Hz
[MCU2_1] 9.460483 s:应用:初始化... !!!
[MCU2_1] 9.460508 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[MCU2_1] 9.460759:SCICLIENT:DMSC FW 版本[22.1-v2022.01 (极好的 LLAM]
[MCU2_1] 9.460809 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x16
[MCU2_1] 9.460846 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[MCU2_1] 9.460883 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 9.460923 s:uDMA:初始化... !!!
[MCU2_1] 9.462363 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 9.462424 s:MEM:初始化... !!!
[MCU2_1] 9.462466 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@大小为16777216字节的 da000000!!!
[MCU2_1] 9.462541 s:MEM:创建的堆(L3_MEM、id=1、flags=0x00000001)@ 3640000、大小为262144字节!!!
[MCU2_1] 9.462601 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[MCU2_1] 9.462627 s:IPC:初始化... !!!
[MCU2_1] 9.462691 s:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[MCU2_1] 9.462739 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[C6X_1] 9.526362 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 9.526387 s:### CPU 频率= 1350000000 Hz
[C6X_1] 9.526398 s:应用程序:初始化... !!!
[C6X_1] 9.526405 s:SCICLIENT:INIT... !!!
[C6X_1] 9.526627 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[22.1-v2022.01 (极好的 LLM]
[C6X_1] 9.526639 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x16
[C6X_1] 9.526648 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[C6X_1] 9.526658 s:SCICLIENT:INIT... 完成了!!!
[C6X_1] 9.526667 s:uDMA:初始化... !!!
[C6X_1] 9.528065 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 9.528086 s:MEM:初始化... !!!
[C6X_1] 9.528099 s:MEM:创建的堆(DDR_SHARD_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ dc000000、大小为16777216字节!!!
[C6X_1] 9.528117 s:MEM:创建的堆(L2_MEM、id=2、flags=0x00000001)@ 800000、大小为229376字节!!!
[C6X_1] 9.528132 s:MEM:创建的堆(DDR_Scrate_MEM、id=4、flags=0x00000001)@ dd000000、大小为50331648字节!!!
[C6X_1] 9.528148 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[C6X_1] 9.528156 s:IPC:初始化... !!!
[C6X_1] 9.528176 s:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[C6X_1] 9.528191 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[C6X_2] 9.613894 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 9.613918 s:### CPU 频率= 1350000000 Hz
[C6X_2] 9.613929 s:应用程序:初始化... !!!
[C6X_2] 9.613937 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[C6X_2] 9.614183 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[22.1-v2022.01 (极好的 LLAM]
[C6X_2] 9.614195 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x16
[C6X_2] 9.614205 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[C6X_2] 9.614215 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 9.614224 s:uDMA:初始化... !!!
[C6X_2] 9.615645 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 9.615667 s:MEM:初始化... !!!
[C6X_2] 9.615681 s:MEM:创建的堆(DDR_SHARD_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ e0000000、大小为16777216字节!!!
[C6X_2] 9.615699 s:MEM:创建的堆(L2_MEM、id=2、flags=0x00000001)@ 800000、大小为229376字节!!!
[C6X_2] 9.615714 s:MEM:创建的堆(DDR_Scrate_MEM、id=4、flags=0x00000001)@大小为50331648字节的 e1000000!!!
[C6X_2] 9.615730 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[C6X_2] 9.615739 s:IPC:初始化... !!!
[C6X_2] 9.615759:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[C6X_2] 9.615774 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!
[C7x_1 ] 9.830281 s:CIO:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 9.830294 s:### CPU 频率= 1000000000Hz
[C7x_1 ] 9.830305 s:应用程序:初始化... !!!
[C7x_1 ] 9.830313 s:SCICLIENT:初始化... !!!
[C7x_1 ] 9.830523 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[22.1-v2022.01 (极好的 LLM]
[C7x_1 ] 9.830537 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x16
[C7x_1 ] 9.830547 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[C7x_1 ] 9.830557 s:SCICLIENT:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 9.830566 s:uDMA:初始化... !!!
[C7x_1 ] 9.831640 s:uDMA:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 9.831652 s:MEM:初始化... !!!
[C7x_1 ] 9.831663 s:MEM:创建的堆(DDR_shared_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ 100000000、大小为268435456字节!!!
[C7x_1 ] 9.831683 s:MEM:创建的堆(L3_MEM、id=1、flags=0x00000001)@ 70020000、大小为8159232字节!!!
[C7x_1 ] 9.831701 s:MEM:创建的堆(L2_MEM、id=2、flags=0x00000001)@ 64800000、大小为458752字节!!!
[C7x_1 ] 9.831717 s:MEM:创建的堆(L1_MEM、id=3、flags=0x00000001)@ 64e00000、大小为16384字节!!!
[C7x_1 ] 9.831735 s:MEM:创建的堆(DDR_Scrate_MEM、id=4、flags=0x00000001)@大小为402653184字节的 e4000000!!!
[C7x_1 ] 9.831753 s:MEM:初始化... 完成了!!!
[C7x_1 ] 9.831761 s:IPC:初始化... !!!
[C7x_1 ] 9.831774 s:IPC:6个 CPU 参与 IPC!!!
[C7x_1 ] 9.831787 s:IPC:正在等待 HLOS 准备就绪... !!!

您对如何解决此问题有什么想法吗? 现在、我们正在执行所有步骤、但没有出现错误。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如应用手册中所述、补丁是在 RTOS SDK 08_01_00_11和 Linux SDK 08_01_00_07上创建的、并且仅在 TDA4VM EVM 上进行了验证。
    尚未针对入门套件进行验证。

    但我仍将帮助您解决这个问题、并尝试找出根本原因。

    能否确认您是否正在使用 SDK 8.1?

    从您共享的日志来看、Linux 似乎还没有启动。 您也可以共享 Linux 日志吗?

    此致、
    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我可以确认我们使用的是 SDK 8.1。

    当您谈论 Linux 日志时、您是否参考了这些引导日志?:


    U-Boot SPL 2021.01-g44a87e3ab8 (2022年3月23日- 21:34:29 +0000)
    型号:德州仪器 J721E SK R5
    电路板:J721EX-SK 修订版 A
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0016 '22.1-v2022.01 (极好的 lam')
    尝试从 MMC2引导
    在 ARM64内核上启动 ATF...

    注意:BL31:v2.5 (发行版):08.01.00.006-脏
    注意:BL31:构建时间:2022年3月23日21:03:57

    U-Boot SPL 2021.01-g44a87e3ab8 (2022年3月23日- 21:04:54 +0000)
    型号:德州仪器 J721E SK A72
    电路板:J721EX-SK 修订版 A
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0016 '22.1-v2022.01 (极好的 lam')
    尝试从 MMC2引导


    U-Boot 2021.01-g44a87e3ab8 (2022年3月23日- 21:04:54 +0000)

    SoC:J721E SR1.1
    型号:德州仪器 J721E SK A72
    电路板:J721EX-SK 修订版 A
    DRAM:4 GiB
    闪存:0字节
    MMC:sdhci@4fb0000:1.
    IN:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    ERR:串行@2800000
    am65_cpsw_Naus 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA00101 cpsw_ver:0x6BA80100 ale_ver:0x00293904端口:1 MDIO_freq:1000000
    NET:eth0:以太网@46000000port@1.
    按任意键停止自动引导:2 1 0
    切换到分区#0,确定
    mmc1是当前器件
    在器件1上找到 SD/MMC
    无法加载'boot.scr'
    在7ms (67.4 KiB/s)内读取483字节
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc1导入环境...
    正在运行 envcmd ...
    10ms 内读取1个字节(0字节/s)
    已设置。
    k3_r5f_rproc r5f@41000000:内核1已在使用中。 rproc 命令不起作用
    k3_r5f_rproc r5f@41400000:内核2已在使用中。 rproc 命令不起作用
    在119ms 内读取2657716字节(21.3 MIB/s)
    使用数据加载远程处理器2@addr=0x82000000 2657716字节:成功!
    301996字节在23ms (12.5 MIB/s)内读取
    使用数据载入远程处理器3@addr=0x82000000 301996字节:成功!
    无法加载'/lib/firmware/j7-main-r5f1_0-fw
    无法加载'/lib/firmware/j7-main-r5f1_1-fw
    在71ms (19.3MiB/s)内读取1436436字节
    用数据载入远程处理器6@addr=0x82000000 1436436字节:成功!
    在69ms (19.9 MIB/s)内读取1436436字节
    使用数据加载远程处理器7@addr=0x82000000 1436436字节:成功!
    12980288字节在201ms (61.6 MIB/s)内读取
    使用数据@addr=0x82000000 12980288字节加载远程处理器8:成功!
    19270144字节在782ms (23.5 MIB/s)内读取
    在14ms 内读取的100968字节(6.9 MIB/s)
    在10ms 内读取11223字节(1.1 MIB/s)
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    错误:保留 FDT 内存区域失败(addr=fe000000 size=1000000)
    错误:保留 FDT 存储器区域失败(addr=fc000000 size=2000000)
    错误:保留 FDT 存储器区域失败(addr=ac000000 size=200000)
    错误:保留 FDT 存储器区域失败(addr=ac200000 size=1e00000)
    正在将设备树加载到000000008fee4000,结束位置000000008fffff... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x411fd080]
    [0.000000] Linux 版本5.10.65-gdcc6bedb2c (urssk@Joy)(Aarch64-no-linux-gnu-gcc (A 配置文件体系结构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10))) 9.2.1 20191025、GNU SMP (A 配置文件体系结构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.2-2019.12)(ARM-9.21:201914 (FRI) 201914 (FRI) 201914 (FRI 2:2023) 2014 (FRI 2) 2014 (FRI 2:2014 (FRI) 2014
    [0.000000]机器模型:德州仪器 J721E SK
    [0.000000]只能使用:ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项'')
    [0.000000] printk:启用了引导控制台[ns16550a0]
    [0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [0.000000]、共:保留内存:检测到重叠!
    [0.000000] vision-apps-C71-memory@aa100000 (0x000000000aa100000--0x00000000af000000)与 r5f-virtual-eth-queue@ac000000重叠(0x00000000000000ac0000-0x0000000000ac200000)
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a0000000、大小为1 MiB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000、兼容 id sharedma-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:创建了大小为15 mib 的0x0000a0100000 DMA 存储器池
    [ 0.000000]、共模:保留内存:已初始化节点 vision_apps-r5f-memory@a0100000、兼容 id shared_dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a1000000、大小为1 MiB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a1000000、兼容 id sharedma-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:创建了大小为15 mib 的0x0000a1100000 DMA 存储器池
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a1100000、兼容 id sharedma-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a2000000、大小为1 MiB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000、兼容 id sharedma-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建大小为0x00000000a2100000、大小为31 MiB 的 DMA 存储器池
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a2100000、兼容 id sharedma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a4000000、大小为1 MiB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000、兼容 id sharedma-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:创建了大小为0x00000000a4100000、大小为31 MIB 的 DMA 存储器池
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a4100000、兼容 id sharedma-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a6000000、大小为1 MiB
    [ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000、兼容 id sharedma-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a6100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a6100000、兼容 id sharedma-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a7000000、大小为1 MiB
    [ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000、兼容 id sharedma-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a7100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a7100000、兼容 id sharedma-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a8000000、大小为1 MIB
    [ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-C66-dma-memory@a8000000、兼容 id sharedma-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a8100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-C66-MEMORY@a8100000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a9000000、大小为1 MiB
    [ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-C66-dma-memory@a9000000、兼容 id sharedma-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:创建了大小为15 MIB 的0x00000000a9100000 DMA 存储器池
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-C66-MEMORY@a9100000、兼容 id shared dma-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000aa000000、大小为1 MiB
    [ 0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-C71-DMA-MEMORY@aa000000、兼容 ID SHART-DMA-POOL
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000aa100000、大小为79 mib
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 VISION-APS-C71-MEMORY@aa100000、兼容 id shared dma-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000000000ac000000、大小为2 MiB
    [ 0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-virtual-eth-queue@ac000000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:创建了大小为0x0000000000ac200000的 DMA 存储器池、大小为30 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-virtual-eth-buffers@ac200000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000b2000000、大小为96 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-dma-memory@b2000000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000D8000000、大小为576 MIB
    [ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-core-heap-memory-lo@d80000、兼容 id sharedma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000000000fc000000、大小为32 mib
    [ 0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 intercore-eth-r5f-memory@fc000000、兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建大小为16 mib 的 DMA 存储器池
    [ 0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 EEPROM-SHADOT-r5f-MEMORY@fe000000、兼容 ID SHART-DMA-POOL
    [0.000000]保留存储器:创建了大小为256 mib 的0x0000000880000000 DMA 存储器池
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 vision-apps-core-heap-memory-hi@880000000、兼容 id sharedma-pool
    [0.000000]区域范围:
    [0.000000] DMA [mem 0x0000800000080000000-0x00000000ffFFF]
    [0.000000] dma32为空
    [0.000000]正常[mem 0x00000001000000-0x00000008ffFFF]
    [0.000000]每个节点的可移动区域开始
    [0.000000]早期存储器节点范围
    [0.000000]节点0:[MEM 0x000080000000-0x00009e7fff]
    [0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e800000-0x00000000aeffFFF]
    [0.000000]节点0:[MEM 0x00000000af000000-0x00000000afffff]
    [0.000000]节点0:[MEM 0x00000000b0000000-0x00000000FFFF]
    [0.000000]节点0:[MEM 0x00000000 FF0000-0x00000000 FFFFFFF]
    [0.000000]节点0:[MEM 0x0000000880000000-0x000000088fffff]
    [0.000000]节点0:[MEM 0x0000000890000000-0x00000008ffFFF]
    [0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000008ffFFF]
    [0.000000] CMA:无法保留512 MIB
    [0.000000] psci:从 DT 探测导管方法。
    [0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
    [0.000000] psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
    [0.000000] psci:不需要迁移受信任的操作系统
    [0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
    [0.000000]% pu:嵌入式2页/CPU s49880 r8192 d73000 u131072
    [0.000000]在 CPU0上检测到 PIPT I-cache
    [0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.000000] CPU 特性:检测到:EL2矢量硬化
    [0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表1165522、1319367或1530923
    [0.000000]在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:65472
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 armlycon=ns16550a, mmio32,0x02800000 mtdparts=47040000.SPI.0:512k (ospi.tiboot3)、2m (rooti.tispl)、4m (exti.u-boot)、256m (ssopstrm@)、256m (ssop.pri)、rf=250m (rm@)、rm (rfb)、rssopsprisphi (rf=24000=rm)、rm (rfb)、b.rfb (rfb)、rfb (rfb)、rsspstrfb (rfb)、rfb (rfb)、rfb (rfb (rfb)、rssopstrfb (rfb)、rfb (rfb)、rusbt (rfb)、rfb (rfb)、rfb (rfb)、rfb (rfb)、fb
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:524288 (顺序:6、4194304字节、线性)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:262144 (顺序:5、2097152字节、线性)
    [0.000000] mem 自动初始化:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
    [0.000000]软件 IO TLB:映射[mem 0x00009a800000-0x00009e80000](64MB)
    [0.000000]内存:2270144K/4194304K 可用(10880K 内核代码、1346K rwdata、4288K rodata、1856K init、757K BSS、 1924160K 保留、0K CMA 保留)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [0.000000] RCU:可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
    [0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPU=256限制为 nr_CPU_IDs=2。
    [0.000000]启用了 Trampoline 变量的任务 RCU。
    [0.000000] RCU:RCU 计算出的调度程序入伍延迟值为25个 Jiffies。
    [0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=2
    [0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
    [0.000000] GICv3:GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
    [0.000000] GICv3:实现960个 SPI
    [0.000000] GICv3:已实现0个扩展 SPI
    [0.000000] GICv3:分销商不支持范围选择器
    [0.000000] GICv3:实现了16个 PPI
    [0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001900000
    [0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182FFF]
    [0.000000] GIC:为其启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
    [0.000000]其@0x0000000001820000:已分配1048576器件@8a0800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
    [0.000000] ITS:对 cmd 队列使用高速缓存刷新
    [0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x00000008a00b0000
    [0.000000] GIC:为 LPI 属性表使用缓存刷新
    [0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008a00c0000
    [0.000000]随机:从 start_kernel+0x31c/0x4c4调用 get_random_bytes、其中 crng_init=0
    [0.000000] arch_timer:以200.00MHz (phys)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634 ns
    [0.000002] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率5ns、每4398046511102ns 换行一次
    [0.008384]控制台:彩色虚拟设备80x25
    [0.012947]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [0.023617] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.028367] LSM:安全框架初始化
    [0.033116]安装高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0、65536字节、线性)
    [0.040686] mountpoint-cache 哈希表条目:8192 (顺序:0、65536字节、线性)
    [0.04965] RCU:分层 SRCU 实现。
    [0.054770] Platform MSI:创建了 MSI 控制器@1820000域
    [0.061039] PCI/MSI:创建了/bus@100000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域
    [0.070343] EFI 服务将不可用。
    [0.075107] SMP:启动辅助 CPU ...
    [0.080378]在 CPU1上检测到 PIPT I-cache
    [0.080403] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x0000000001920000
    [0.080414] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008a00d0000
    [0.080448] CPU1:引导的辅助处理器0x00000001 [0x411fd080]
    [0.080508] SMP:带来1个节点、2个 CPU
    [0.109856] SMP:总共激活2个处理器。
    [0.114662] CPU 特性:检测到:支持32位 EL0
    [0.119916] CPU 特性:检测到:CRC32指令
    [0.133753] CPU:所有 CPU 均在 EL2上启动
    [0.137949]替代方案:修补内核代码
    [0.142985] devtmpfs:已初始化
    [0.151625]由于缺乏种子、KASLR 被禁用
    [0.156292]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
    [0.166255] futex 散列表条目:512 (顺序:-1、32768字节、线性)
    [0.173408] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.178967] DMI not present or invalid (DMI 不存在或无效)。
    [0.183189] NET:注册协议系列16.
    [0.187965] DMA:为原子分配预分配的256 KiB GFP_kernel 池
    [0.195297] DMA:预分配256 KiB GFP_kernel|GFP_DMA 池用于原子分配
    [0.203265] DMA:预分配256 K2B GFP_kernel|GFP_dma32池用于原子分配
    [0.211548] thermal_sys:寄存式调热器'step_wis'
    [0.211550] thermal_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
    [0.217976]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
    [0.231606] ASID 分配器初始化为65536个条目
    [0.251965] HugeTLB 已注册16.0 GiB 页大小,预分配0页
    [0.258820] HugeTLB 已注册512 MIB 页大小,预分配0页
    [0.26578] HugeTLB 注册的2.00 MIB 页大小,预分配的0页
    [0.273318]密码:Max_cpu_qlen 设置为1000
    [0.279344] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J721E rev:SR2.0 JTAGID[0x1bb6402f] detected (检测到 K3-chipinfo 系列:J721E 修订版:SR2.0 JTAGID[0x1bb6402f]
    [0.288138] VSYS_3V3:由 vusb-main5v0提供
    [0.293145] iommu:默认域类型:已翻译
    [0.298309] SCSI 子系统已初始化
    [0.302363] MC:Linux 媒体接口:v0.10
    [0.306733] videodev:Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.312360] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.317430] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.326768] PTP 时钟支持已注册
    [0.330796] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.334530] FPGA 管理器框架
    [0.338042]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.344660]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.351094] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.355150] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:8192 (顺序0、65536字节)
    [0.364876] NET:注册协议系列2.
    [0.369485] IP ID 哈希表条目:65536 (顺序:3、524288字节、线性)
    [0.378117] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:4096 (顺序:0、65536字节、线性)
    [0.386901 ] TCP 建立哈希表条目:32768 (顺序:2、262144字节、线性)
    [0.395096] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3、524288字节、线性)
    [0.402912] TCP:配置哈希表(建立32768 BIND 32768)
    [0.409674] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节、线性)
    [0.416565] UP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节、线性)
    [0.42393] NET:注册协议系列1.
    [0.428699] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.434760] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.439565] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.4444368] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.450953] PCI:CLS 0字节、默认64
    [0.455306]硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_a72 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.465595]初始化系统受信任的密钥环
    [0.470213]工作集:TIMESTAMP_BITS =46 max_order=16 bucke_order=0
    [0.478492] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.484774] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.489949]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.494221]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.498340] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
    [0.505188] nfs4flexfilelaout_init:NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
    [0.512833) 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [0.537598]注册密钥类型非对称
    [0.541785]已注册非对称密钥解析器'x509'
    [0.546783]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要244)
    [0.554342]已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
    [0.558967]已注册 IO 调度程序 kyber
    [0.564188] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:94个引脚、尺寸376
    [0.570353] pinctrl-single 11c000.pinctrl:173个引脚、尺寸692
    [0.578787] K3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
    [0.585058] k3-acc ring3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
    [0.592836]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
    [0.600935] arm-smmu-v3 36600000.iommu:IAS 48位、OA 48位(特性0x00001faf)
    [0.610264] arm-smmu-v3 36600000。iommu:为 cmdq 分配了524288个条目
    [0.619917] arm-smmu-v3 366000.iommu:为 evtq 分配了524288个条目
    [0.627801] arm-smmu-v3 36600000。iommu:MSI_domain abs-回归有线 IRQ
    [0.640862]返修:模块已加载
    [0.646860]循环:模块已加载
    [0.650406] sysfs:无法创建重复的文件名"/devices/platform/dma_buf_phys
    [0.65834] CPU:1 PID:1 Comm:swapper/0未被污染5.10.65-gdcc6bedb2c #1
    [0.665534]硬件名称:德州仪器(TI) J721E SK (DT)
    [0.671135]呼叫追踪:
    [0.673638] dump_backtrace+0x0/0x1a0
    [0.677375] show_stack+0x18/0x68
    [0.680756] dump_stack+0xd0/0x12c
    [0.684226] sysfs_warn_DUP +0x60/0x80
    [0.687960] sysfs_create_dir_ns+0xe0/0xf8
    [0.692142] kobject_add_internal+0x98/0x288
    [0.696498] kobject_add+0x94/0x100
    [0.700060] device_add+0xe0/0x740
    [0.703530] platform_device_add+0x100/0x238
    [0.707887] platform_device_register_full+0xcc/0x150
    [0.713048] dma_Buf_phys_init+0x6c/0x9C
    [0.717049] do_One_initcall+0x54/0x1b8
    [0.720962] kernel_init_freeed+0x220/0x2a0
    [0.725409] kernel_init+0x14/0x114
    [0.728966] RET_FANK_+0x10/0x34
    [0.732622] kobject_add_internal 使用-EEXIST 失败对于 dma_buf_phys、请勿尝试在同一目录中注册名称相同的内容。
    [0.745737]兆次采样:07.714.04.00-RC1
    [0.750656] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [0.755275] Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
    [0.760690] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
    [0.767094] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.773163] Sky2:驱动程序版本1.30
    [0.77739] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [0.783051] i2c /dev/entries 驱动程序
    [0.787178] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.793499] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [0.798105] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [0.804392] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [0.810685] SMCCC:SoC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现,正在跳过....
    [0.81776]开孔器:探测导管方法。
    [0.822335]选项:版本3.12 (3d47a131)
    [0.822589]选项:已初始化的驱动程序
    [0.8318A] NET:注册协议系列17.
    [0.836432] 9pnet:安装9P2000支持
    [0.840821]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [0.00845266]正在加载已编译的 X.509证书
    [0.854104] K3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
    [0.860437] K3-acc ring3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
    [0.868321] ti-sci 44083000.dmc:ABI:3.1 (固件版本0x0016 '22.1-v2022.01 (极好的 lam')
    [0.897372] random:快速初始化完成
    [0.917689] OMAP_i2c 40b00000。i2c:100kHz 时的总线0版本0.12
    [0.923774] OMAP_i2c 40b10000.i2c:总线1修订版0.12、100kHz
    [0.92983] OMAP-i2c 42120000.i2c:总线2 rev0.12 100kHz
    [0.956834] i2c i2c-3:添加了多路复用 i2c 总线4.
    [0.961808] i2c i2c-3:添加了多路复用 i2c 总线5.
    [0.966706] pca954x 3-0071:用于 I2C 开关 pca9543的寄存式2路多路复用总线
    [0.974463] OMAP_i2c 2000000.i2c:总线3 rev0.12为400kHz
    [1.004809] i2c i2c-6:添加了多路复用 i2c 总线7
    [1.009779] i2c i2c-6:添加了多路复用 i2c 总线8.
    [1.014678] pca954x 6-0070:针对 I2C 开关 pca9543的寄存式2路复用总线
    [1.022434] OMAP_i2c 2030000.i2c:总线6 rev0.12为400kHz
    [1.028835] ti-sci-intr 总线@100000:总线@28380000:中断控制器2:已创建中断路由器137域
    [1.038810] ti-sci-intr 总线@100000:interrupt-controller0:已创建中断路由器131域
    [1.047618] ti-sci-intr 总线@100000:main-navss:interrupt-controller1:创建了中断路由器213域
    [1.057466] ti-sci-inta 33d00000.interrupt-controller:中断聚合器域209已创建
    [1.076274] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2900000范围:
    [1.083966] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [1.092244] j721e-PCIe 2900000。PCIe:MEM 0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [1.100520] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IB MEM 0x0000.0xffffffff -> 0x000000
    [1.109379] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [1.117062] j721e-PCIe 2910000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [1.125340] j721e-PCIe 2910000.PCIe:MEM 0x0018011000。0x001ffffffff -> 0x0018011000
    [1.133616] j721e-PCIe 2910000.PCIe:IB MEM 0x0000.0xffffff-> 0x000000
    [1.142809] k3-ringacc 2b800000.ringacc:环形加速器探测环:286,gp-ring [96,20] sci-dev-id:235
    [1.15267] K3-ringacc 2b800000.ringacc:dma-ring-reset-quirk:disabled
    [1.159446] k3-ringacc 2b800000.ringacc:RA Proxy Rev. 66346100、num_proxies:64
    [1.168442] k3-acc ring3c000000.ringacc:环形加速器探测环:1024、gp-ring [440、150] sci-dev-id:211
    [1.178592] k3-acc ring3c000000.ringacc:dma-ring-reset-quik:已禁用
    [1.185356] K3-acc ring3c000000.ringacc:RA Proxy Rev. 66346100、num_proxies:64
    [1.193336] 40a00000.serial: tmio 0x40a00000处的 ttyS1 (IRQ = 15、base_baud = 6000000)是8250
    [1.202771] 2800000.serial: tmio 0x2800000处的 ttyS2 (IRQ = 27、base_baud = 3000000)是8250
    [1.211519] printk:启用控制台[ttyS2]
    [1.211519] printk:启用控制台[ttyS2]
    [1.219957] printk:禁用引导控制台[ns16550a0]
    [1.219957] printk:禁用引导控制台[ns16550a0]
    [1.230428] 2810000.serial: tmio 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 28、base_baud = 3000000)为8250
    [1.239353]在 MMIO 0x2840000处的2840000.serial: ttyS6 (IRQ = 29、base_baud = 3000000)是8250
    [1.288665] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [1.296311] libphy:46000f00.MDIO:探测
    [1.301661] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:PHY[0]:器件46000f00.MDIO:00、驱动程序 TI DP83867
    [1.309961] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw 桁架版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2个查询:00000000
    [1.324004] am65-CPT 310d0000.CPT:CPT ver 0x4e8a010a、freq:200000000、add_val:4pps:0
    [1.338349] VDD_mmc1:由 VSYS_3V3供电
    [1.343182] OMAP-mailbox 31f80000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [1.350068] OMAP-mailbox 31f81000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [1.356919] OMAP-mailbox 31f82000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [1.363758] OMAP-mailbox 31f83000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [1.370567] OMAP-mailbox 31f84000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [1.380104] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2900000范围:
    [1.387603] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [1.395689] j721e-PCIe 2900000。PCIe:MEM 0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [1.403772] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IB MEM 0x000000。0xffffffff -> 0x000000
    [2.408735] j721e-PCIe 2900000。PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
    [2.414995] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [2.420468] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF](总线地址[0x10001000-0x10010fff])
    [2.429927] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x10011000-0x17ffFFF]
    [2.436807] PCI 0000:00:00.0:[104C:b00d] 01类0x060400
    [2.442801] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.452434] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.462087] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0xe8可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.471806] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.481535] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.491256] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0 offset bb2可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.501002] PCI 0000:00:00.0:支持 D1
    [2.504999] PCI 0000:00:00.0:D0 D1 D3hot 支持 PME#
    [2.510732] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x84可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.522428] PCI 0000:00:00.0:网桥配置无效([bus 00-00])、重新配置
    [2.530417] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.540136] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.549860] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.561395] PCI_BUS 0000:01:Busn_res:[bus 01-ff] end 更新为01
    [2.568002] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [2.573175] pcieport 0000:00:00.0:PME:用 IRQ 486发送信号
    [2.579492] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [2.586980] j721e-PCIe 2910000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [2.595059] j721e-PCIe 2910000.PCIe:MEM 0x0018011000。0x001ffffffff -> 0x0018011000
    [2.603140] j721e-PCIe 2910000.PCIe:IB MEM 0x0000.0xffffff-> 0x000000
    [3.612795] j721e-PCIe 2910000.PCIe:PCI 主机桥至总线0001:00
    [3.619054] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [3.624526] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[IO 0x10000-0x1FFF](总线地址[0x18001000-0x18010fff])
    [3.634157] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[mem 0x18011000-0x1fffffff]
    [3.641034] PCI 0001:00:00.0:[104C:b00d]类型01类0x060400
    [3.647086] PCI 0001:00:00.0:支持 D1
    [3.651085] PCI 0001:00:00.0:D0 D1 D3hot 支持 PME#
    [3.658760] PCI 0001:00:00.0:网桥配置无效([bus 00-00])、重新配置
    [3.668696] PCI_bus 0001:01:Busn_res:[bus 01-ff] end 更新为01
    [3.675302] PCI 0001:00:00.0:PCI 桥接至[bus 01]
    [3.680479] pcieport 0001:00:00.0:PME:用 IRQ 488发送信号
    [3.687148] ti-uDMA 285c0000.dma-controller:channels:26 (tchan:13、rchan:13、gp-rflow:8)
    [3.697679] ti-uDMA 31150000.dma-controller:channels:122 (tchan:61、rchan:61、gp-rflow:16)
    [3.712263] SPI-NOR spi0.0:s28hs512t (65536 KB)
    [3.717247] 8 cmdllinepart partitions found on MTD device 47040000.SPI.0
    [3.723847]在"47040000.SPI.0"上创建8个 MTD 分区:
    [3.729319] 0x000000000000-0x000000080000:"ospi.tiboot3"
    [3.735313] 0x000000080000-0x000000280000:"ospi.tispl"
    [3.741047] 0x000000280000-00x000000680000:"ospi.u-boot"
    [3.746817]0x000000680000-0x0000006c0000:"ospi.env"
    [3.752293] 0x0000006c0000-0x0000007c0000:"ospi.sysfw"
    [3.757998] 0x0000007c0000-0x000000800000:"ospi.env.backup"
    [3.764118] 0x000000800000-0x000003fc0000:"ospi.rootfs"
    [3.769927] 0x000003fc0000-0x000004000000:"ospi.phypattern"
    [3.816678] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [3.824327] libphy: 46000f00.mdio:探测
    [3.829547] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:PHY[0]:device 46000f00.MDIO:00、driver TI DP83867
    [3.837839] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw 桁架版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2个查询:00000000
    [3.851481] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:设置新的 flow-id-base 48
    [3.858467] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [3.865677] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:ALE 表大小64
    [3.872002] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:CPT 版本0x4e8a010a、freq:500000000、add_val:1pps:0
    [3.882683] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [3.886788] debugfs:目录'PD:27'、父级'pm_genpd'已存在!
    [3.894067] debugfs:名为"pm_genpd"的目录"PD:26"已存在!
    [3.902212] debugfs:目录'PD:242'、父级'pm_genpd'已存在!
    [3.909533] debugfs:目录'PD:241'、父级'pm_genpd'已存在!
    [3.916839] debugfs:目录'PD:240'、父级'pm_genpd'已存在!
    [3.924143] debugfs:目录'PD:239'、父级'pm_genpd'已存在!
    [3.941142] ALSA 器件列表:
    [3.944102]未找到声卡。
    [4.947696] mmc0:使用 ADMA 64位的4fb0000.MMC [4fb0000.mmc]上的 SDHCI 控制器
    [4.955593]正在等待根设备 PARTUUUUID=6856898A-02...
    [5.012863] mmc0:地址为 AAAA 的新型超高速 DDR50 SDHC 卡
    [5.019711] mmcblk0:mmc0:AAAA SC16G 14.8GiB
    [5.029698] mmcblk0:P1 P2
    [5.34331] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [5.3490445] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [5.357158] VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
    [5.370156] devtmpfs:已安装
    [5.373508]释放未使用的内核内存:1856K
    [5.378058]运行/sbin/init 作为初始化进程
    [5.534664] systemd[1]:生成时间之前的系统时间,提前时钟。
    [5.564507] systemd[1]:systemd 244.5+在系统模式下运行。 (+pam -audit -selinux +ima -AppArmor -smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archive=mix)
    [5.586236] systemd[1]:检测到的体系结构 ARM64。

    欢迎来到 Arago 2021.09!

    [5.631082] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [5.810152] systemd[1]:无法绑定到 IPv6地址,因为内核不支持 IPv6。
    [5.819047] systemd[1]:无法绑定到 IPv6地址,因为内核不支持 IPv6。
    [5.845533] systemd[1]:/lib/systemd/system/docker.socket:6:ListenStream=引用旧目录/var/run 下的路径,更新/var/run/docker.sock→/run/docker.sock;请相应地更新单元文件。
    [5.916636] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [5.923374] systemd[1]:system-Getty.slice:设备配置 IP 防火墙,但本地系统不支持 BPF/cgroup 防火墙。
    [5.935751] systemd[1]:(此警告仅针对使用 IP 防火墙的第一个单元显示。)
    [5.945769] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [5.968741] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [5.976001] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [5.996732] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [6.003905] systemd[1]:创建了层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [6.024855] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已启动 Dispatch Password…ts to Console Directory Watch。
    [6.048777] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始转发密码 R…“嵌套”到“挂机目录监视”。
    [6.072771] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [6.088720] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [6.108709] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [6.124712] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [6.144039] systemd[1]:侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [6.164734] systemd[1]:已达到目标 RPC 端口映射器。
    [确定]已到达目标 RPC 端口映射器。
    [6.189000] systemd[1]:侦听进程核心转储套接。
    [确定]正在侦听进程核心转储套接。
    [6.208845] systemd[1]:侦听 initctl 兼容性命名管道。
    [确定]正在侦听 initctl 兼容性命名管道。
    [6.240086] systemd[1]:条件检查导致日志审计套接字被跳过。
    [6.248406] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [6.268943] systemd[1]:收听 Journal Socket。
    [确定]收听日志套接字。
    [6.284984] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [6.308904] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [6.328836] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [6.351827] systemd[1]:安装大页面文件系统...
    正在安装大页面文件系统...
    [6.371623] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [6.395160] systemd[1]:正在安装内核调试文件系统...
    正在安装内核调试文件系统...
    [6.417654] systemd[1]:正在安装临时目录(/tmp)...
    正在安装临时目录(/tmp)...
    [6.432852] systemd[1]:条件检查导致为当前被跳过的内核创建静态设备节点列表。
    [6.446539] systemd[1]:正在启动启动闪屏启动...
    正在启动启动启动启动启动闪屏...
    [6.471934] systemd[1]:正在启动 RPC 绑定...
    正在启动 RPC 绑定...
    [6.484915] systemd[1]:条件检查导致跳过根设备的文件系统检查。
    [6.497467] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [6.517031] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [6.535292] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [6.553291] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [6.563146] systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    [6.583182] systemd[1]:已启动 RPC 绑定。
    [确定]已启动 RPC 绑定。
    [6.597105] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]安装了巨型页面文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已安装内核调试文件系统。
    [确定]安装的临时目录(/tmp)。
    [失败]启动启动启动闪屏失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status psplash-start.service'。
    [Depend]依赖关系对于 Star…Progress communication helper 失败。
    [失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    正在安装内核配置文件系统...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [6.809381] systemd-journale[164]:收到刷新运行时日志的客户端请求。
    正在开始应用内核变量...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    [确定]已安装的内核配置文件系统。
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    正在启动 udev 等待设备完成初始化...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已安装/var/volatile.
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    正在启动网络时间同步...
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [确定]已开始网络时间同步。
    [确定]已达到目标系统时间设置。
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    [9.396681] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
    [9.400079]随机:由于差评而错过了7个 urandom 警告
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已创建片 system-systemd\x2dfsck.slice。
    [确定]找到设备/dev/mmcblk0p1.
    在/dev/mmcblk0p1...上启动文件系统检查
    [确定]已启动 udev 等待设备完成初始化。
    [确定]启动硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]开始每日轮转日志文件。
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    为 API 启动 Docker 套接字。
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    正在通过 kexec...开始重新引导和转储 vmcore
    [确定]侦听 Docker 套接字中的 API。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    [确定]已启动作业假脱机工具。
    [确定]已启动周期性命令调度程序。
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    正在按照兼容名称开始设置主机名...
    正在启动 IPv6数据包过滤框架...
    正在启动 IPv4数据包过滤框架...
    [确定]启动 irqbalance 守护程序。
    正在启动电话服务...
    正在启动 rc.pvr.service ...
    正在启动 STARTWLANAP...
    从 startwlansta 开始...
    正在启动登录服务...
    [确定]已启动 TEE Supplicant。
    正在启动 Update Weston ini… 基于平台名称...
    [确定]已启动 IPv6数据包过滤框架。
    [确定]已启动 IPv4数据包过滤框架。
    [好]从 startwlansta 开始。
    [确定]已到达目标网络(预)。
    正在启动网络服务...
    [确定]已在/dev/mmcblk0p1.上启动文件系统检查
    [确定]已开始重新引导并通过 kexec 转储 vmcore。
    [确定]已开始根据兼容名称设置主机名。
    [确定]已启动 rc.pvr.service。
    [确定]启动 starttwlanap。
    [确定]已根据平台名称开始更新 Weston ini…GE。
    [确定]已启动电话服务。
    安装/run/media/mmcblk0p1...
    正在启动 weston.service ...
    [确定]已启动网络服务。
    正在开始等待网络配置...
    正在开始网络名称解析...
    [10.004220] TI DP83867 46000f00.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[TI DP83867](MII_BUS:phy_addr=46000f00.MDIO:00、IRQ=POLL)
    [10.033761] am65-cpsw-桁 架460000.Ethernet eth0:链路断开
    [确定]已安装/run/media/mmcblk0p1.
    [确定]启动登录服务。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]已到达目标网络。
    [确定]已到达目标主机和网络名称查找。
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
    [确定]已启动 NFS 状态监控器以锁定 NFSv3。
    …简单网络协议(SNMP)守护程序....
    正在启动允许用户会话...
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
    [确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
    [确定]达到目标登录提示。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [确定]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
    […]启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序..
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    bash-dev
    Bash
    BC
    binutils
    CIFS-utils
    coreutils-stdbuf
    coreutils
    Cpio
    CPP-symLinks
    CPP
    dosfstools
    埃尔富蒂斯
    G++-symLinks
    G++
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbserver
    gettext
    标记2.
    gstreamer1.0-libav-dev
    gstreamer1.0-libav
    Gzip
    更少
    libasm1.
    libbfd
    libdw1.
    libelF1
    libgdbm-COMPAT4.
    libgdbm-dev
    libgdbm6
    libgettextlib
    libgettexrtsrc
    libgmp-dev
    libgmp10
    libgmpxx4.
    libidn2-0
    libidn2-dev
    libmpc3.
    libmpfr6
    libreadline-dev
    libreadline8.
    利布宁-开发
    利布辛2.
    M4开发
    M4
    制造
    网络开发
    网络
    分配
    python3-rfc3987
    python3-strict-rfc3339
    tar

    零 q

    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。 这可以使用来完成
    opkg remove 命令。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称

    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
    [确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    [确定]已启动 weston.service。
    正在启动演示...
    正在启动 telnetd.service ...
    [确定]已开始演示。
    [确定]已启动 telnetd.service。

    _________ _________ __
    ||_|_______|_|_|__||_
    |||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |____||_|

    Arago 项目 http://arago-project.org tda4vm-sk ttyS2

    Arago 2021.09 tda4vm-sk ttyS2

    tda4vm-SK 登录:root
    root@tda4vm-sk:~#

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您共享 Linux 日志。
    完成此日志后、我看到 Linux 日志中缺少 Remoteproc 相关的日志。

    日志如下所示  

    [32.677538][T196] remoteproc remoteproc0: 4d80800000.dsp is available
    [   32.715551][  T196] remoteproc remoteproc1: 4d81800000.dsp is available
    [   32.723653][  T196] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: assigned reserved memory node c71-dma-memory@a8000000
    [   32.733401][  T196] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: configured DSP for remoteproc mode
    [   32.752971][  T196] remoteproc remoteproc2: 64800000.dsp is available



    您是否已禁用 Linux 内核的此模块?
    您是否在没有任何与 OpenVX 主机相关的更改的情况下看到这些日志?

    此致、
    Nikhil