This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:SDK 6.03中 AM5728的器件树文件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5718, AM5748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1163779/am5728-device-tree-file-for-am5728-in-sdk-6-03

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: AM5718AM5748

你(们)好  

我们将 Linux SDK 6.03用于 基于 AM5728的定制板。

我们可以编译内核并生成 zImage 文件

对于器件树 blob、我们尝试找到 am5728-evm.dts 或 am5728-evem-reva3.dts、但无法在内核源的 arch/arm/boot/dts 中找到

本文档旨在指导我们使用 AM5728的相关 DTS 源创建 DTB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以检查 am572x-idk.dts 或 am57xx-beagle-x15.dts。 这些将是适用于 AM5728的良好参考。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    您能不能通过一些指示灯来说明  arch/arm/boot/dts/ti 文件夹中内容的相关性

    此致、

    Leeladhar Arja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="541391" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1163779/am5728-device-tree-file-for-am5728-in-sdk-6-03/4382011 #4382011"] arch/arm/boot/dts/ti

    我相信你是指 ARM/ARM/BOOT/DTS

    LS arch/arm/boot/dts/am57*
    arch/arm/boot/dts/am5718.dtsi
    arch/arm/boot/dts/am571x-idk.dts
    arch/arm/boot/dts/am5728.dtsi
    arch/arm/boot/dts/am5729-beagleboneai.dts
    arch/arm/boot/dts/am572x-idk-common.dtsi
    arch/arm/boot/dts/am572x-idk.dts
    arch/arm/boot/dts/am5748.dtsi
    arch/arm/boot/dts/am574x-idk.dts
    arch/arm/boot/dts/am57-pruss.dtsi
    arch/arm/boot/dts/am57xx-beagle-x15-common.dtsi
    arch/arm/boot/dts/am57xx-beagle-x15.dts
    arch/arm/boot/dts/am57xx-beagle-x15-revb1.dts
    arch/arm/boot/dts/am57xx-beagle-x15-revc.dts
    arch/arm/boot/dts/am57xx-cl-som-am57x.dts
    arch/arm/boot/dts/am57xx-commercial 级.dtsi
    arch/arm/boot/dts/am57xx-idk-common.dtsi
    arch/arm/boot/dts/am57xx-industrie-grade .dtsi
    arch/arm/boot/dts/am57xx-sbs-am57x.dts

    粗体文件是良好的参考点。

    -凯尔西