This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66K2H06 DSP 使用以太网进行通信

Guru**** 2549350 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1160704/66k2h06-dsp-uses-ethernet-to-communicate

主题中讨论的其他器件:66AK2H06

尊敬的先生:

66K2H06 DSP 是否具有以太网功能? 是否有任何示例代码、我可以参考?

谢谢、

姚庭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    [引用 userid="540294" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1160704/66k2h06-dsp-uses-ethernet-to-communicate "]

    66K2H06 DSP 是否具有以太网功能? 是否有任何示例代码、我可以参考?

    [/报价]

    是的、PDK 中提供了用于 DSP 内核的以太网示例项目。  

    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-RTOS-K2HK (下载最新稳定版本)

    请参阅以下常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1083353/faq-66ak2h14-how-to-generate-the-ccs-pdk-examples-for-66ak2h14---k2h-evm

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1108274/faq-66ak2h12-nimu-emac-example-client-for-k2h-family-devices-66ak2h06-66ak2h12-66ak2h14-and-k2h-evm

    谢谢

    Rajarajan U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajarajan、

    我在 Windows 系统中。

    我按照指令来生成项目。 pdksetupenv.bat 没问题

    但是,当我执行 pdkProjectCreate.bat 时,它会提示系统无法找到指定的修补程序。

    我应该怎么做才能使它生成项目?

    谢谢你。

    姚庭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao-Ting、

    在命令提示符中、根据常见问题解答给出命令。 在路径"C:\ti\pdk_k2hk _4_0_16\packages中、给出"pdksetupenv.bat"、然后选择"pdkProjectCreate.bat k2h"几乎所有 DSP "C:\ti\pdk_k2hk _4_0_16\packets"

    PDK 工程将在  C:\ti\pdk_k2hk _4_0_16\packages  文件夹中创建。

    此外、不要在没有任何参数的情况下使用"pdkProjectCreate.bat"命令。

    谢谢

    Rajarajan U

    (如果问题得到解决,请按绿色按钮“This resolved my issue (此已解决我的问题)”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rajaraja。

    这是我得到的结果。

    最后、不会创建任何文件夹。

    感谢你的帮助。

    姚庭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    您是否安装了 Code Composer Studio? 安装 CCS 后 、打开 CCS、它将自动检测 SDK 安装、并从 SDK 更新"工具"。

    然后、尝试执行此命令。 项目创建使用 CCS 生成项目。  

    谢谢

    Rajarajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajarajan、

    我正在使用66Ak2h06并尝试生成项目。

    但是、我无法从弹出式手册中找到它。 我应该选择哪个板?

    谢谢你。

    姚庭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    姚庭

    先决条件  

    1. 从  https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/K2HK/latest/index_FDS.html 安装 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2HK 06_03_00_106
    2. 从 CCSTUDIO_9.3.0.00012 | TI.com 安装 CCS 9.3
    3. 将安装目录选择为 C:\TI

    请按照此处提供的步骤操作。 请安装链接中提到的相同版本。 即 CCS 9.3

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1083353/faq-66ak2h14-how-to-generate-the-ccs-pdk-examples-for-66ak2h14---k2h-evm

    然后发布每个步骤的屏幕截图。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shankari、

    以下是我的步骤。

    安装  PROCESSOR-SDK-RTOS-K2HK 06_03_00_106

    安装9.3 CCS

    使用默认文件夹或默认设置、产品选择66Ak2x

    打开 CCS 9.3并进行更新。

    设置环境

    设置 pdkProjectsCreate.bat

    没有错误、但它看起来不会在我的计算机中生成项目。

    感谢你的帮助。

    姚庭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao-Ting、

    请尝试以下操作:

    1. 安装 K2HK RTOS SDK、并启用以下选项:

      1. 66AK2X 多核 DSP + ARM

      2. C6000经过功耗优化的 DSP

      3. C64x 多核 DSP

      4. 启用 Blackhawk 调试探针

    2. 在命令提示符下给出命令之前、请打开 CCS 并转至  Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products 、它将显示如下所示:

    3. 然后提供用于设置环境的命令和项目创建命令。

    谢谢

    Rajarajan U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajarajan、

    我安装 CCS 9.3

    1. 66AK2X 多核 DSP + ARM

    2. C6000经过功耗优化的 DSP

    3. 安装期间的 C64x 多核 DSP  

      启用 Blackhawk 调试探针

    下面是  Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> products

    结果仍然相同。

    我的 PC 是否可能以前已经安装 CCS 11、这会导致 CCS 9设置环境错误?

    谢谢、

    姚庭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    姚庭

    如果是这种情况、请卸载 CCS11并重新安装 CCS 9.3。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 在我卸载 CCS11并重新安装 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2HK 06_03_00_106并重新安装 CCS 9.3之后、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Congrats、Yao-Ting、

    很高兴听到这个消息。 将线程状态标记为已关闭。

    此致

    Shankari G