This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6657: TMDSEVM6657LS

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMUPROTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164153/tmdsevm6657-tmdsevm6657ls

器件型号:TMDSEVM6657
主题中讨论的其他器件:TMDSEMUPROTRACEPROCESSOR-SDK-C665X


您好!

我们最近购买了:

TMDSEVM6657LS EVM

2.频谱数字 XDS560v2 PRO TRACE TMDSEMUPROTRACE

我们还在笔记本电脑上安装了:

处理器 SDK-C665X:
ti-processor-sdk-rtos-c665x-evm-06.03.00.106-Windows-x86-Install.exe

2. Code Composer Studio:
版本:11.1.0.00011

两种器件:

TMDSEVM6657LS   

TMDSEMUPROTRACE   

通过60引脚 JTAG 连接(请参阅上面的2张图片)。 TMDSEMUPROTRACE 也  连接到笔记本电脑。

此外、这两个器件都连接到电源。

问题:

为什么 在 Windows 10的设备管理器中没有检测到 TMDSEMUPROTRACE 设备?

此致、

雅科夫·菲利亚斯基。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅科夫

    请遵循 C6657的入门指南。  https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1080748/faq-tms320c6657-quick-start-guide-c6657-and-c6657-evm/4000140#4000140

    特别是,章节编号:4对您更有用。

    ------------

    4.如何使用具有 IDE 和 EVM 的 SDK

    4.a)如何设置开发环境并在 EVM 和开发 PC 之间建立连接。

        请将 EVM 中的 DIP 开关设置置于"无引导模式"、以连接到 CCS。

        即 ---- > DIP SW3:0 1 1 1 1 1 1 1和 DIP SW5:1 1 1 1 1 1 1 1 1

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    更新  C6657 EVM 上内置 XDS 仿真器的固件 (此步骤是可选的)

         常见问题解答链接- 如何更新内置 XDS-emulator-on-c6657-EVM 的固件

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    如何在 C6657 EVM 上创建"目标配置"和执行"测试连接"

         常见问题解答链接- 如何在 c6657-EVM 上创建目标配置和执行测试连接

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     如何在 C6657 EVM 上加载和运行 DSP GEL 文件

    常见问题解答链接- https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1064429/faq-tms320c6657-how-to-load-and-run-the-dsp-gel-file-on-c6657-evm?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=c6657#

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    --------------------------

    CCS 9.3是 TMDSEVM6657LS EVM 上经过测试的版本。 因此、请考虑使用相同的、而不是 CCS 11.1。