主题中讨论的其他器件:AM625
您好!
我正在尝试在 u-boot 上生成 AM62x Timer4上的 PWM 输出。 我已经完成了一些线程、并添加了 u-boot 代码。
但无法在引脚上看到任何输出。 请指导我出错的地方。
在 AM62x SK 电路板中、我们有 一个40引脚连接器、其中引脚编号7可配置为 Timer4。
将引脚配置为计时器4。
001081c0:00000000
此致
Murali C
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试在 u-boot 上生成 AM62x Timer4上的 PWM 输出。 我已经完成了一些线程、并添加了 u-boot 代码。
但无法在引脚上看到任何输出。 请指导我出错的地方。
在 AM62x SK 电路板中、我们有 一个40引脚连接器、其中引脚编号7可配置为 Timer4。
将引脚配置为计时器4。
此致
Murali C
您好!
Linux 内核支持 AM62x PWM
software-dl.ti.com/.../PWM.html
u-boot 中不支持 PWM、如参考 e2e 帖子中所述。
e2e.ti.com/.../am4378-how-to-configure-dm-timer4-as-pwm-output
您可能必须自行移植。
最棒的
-香港
您好、Hong、
感谢您的回复。
在我们使用 AM62x 的定制板中、Timer4引脚连接到看门狗计时器输入。 以在 uboot 处测试看门狗计时器。 我需要定时器4引脚上的脉冲。
我的问题是:
在评估板 AM62xE1上、我们有一个40引脚连接器、其中引脚7可配置为计时器4 (默认为 EXP_CLKOUT0)。 如果我将该引脚配置为计时器4、 我能否在引脚上看到任何计时器脉冲。
在 Timer4引脚上获取脉冲需要遵循哪些更改。
我正在 通过逻辑分析仪探测 Timer4信号。
请就此向我提供帮助。
此致、
Murali C
您好 Murali C、
很抱歉耽误你的回答。
请在下面找到您的答案:
如果我将该引脚配置为计时器4、 我能否在引脚上看到任何计时器脉冲。
答:是的,这似乎是可能的
在 Timer4引脚上获取脉冲需要遵循哪些更改。
ANS: 要 查看引脚上的任何定时器脉冲、它应该处于定时器模式。
对于器件引脚上的 PWM 输出、GPO_CFG 应为0x0。
请参阅 第 12.7.4.2.4节"计时器 PWM 模式"下的 AM62 TRM 以了解计时器 PWM 模式配置
此致
Rajashri
您好 Murali C、
在评估板 AM62xE1中、我们有一个40引脚连接器、其中引脚7可配置为计时器4 (默认为 EXP_CLKOUT0)。
如果我将该引脚配置为计时器4、 我能否在引脚上看到任何计时器脉冲。
从硬件接口的角度来看、该引脚能够配置为 timer4。 请参阅下表。
在 Timer4引脚上获取脉冲需要遵循哪些更改。
从硬件角度来看、需要完成焊盘配置
参考: 表6-1。 AM625数据表的引脚属性(ALW、AMC 封装)(续)
我正在通过逻辑分析仪探测 Timer4信号。
我不确定是否需要逻辑分析仪。 您应该能够使用示波器进行探测。
要实现脉冲输出、请参阅 TRM 的12.7计时器模块
此致、
Sreenivasa