This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:未安装可加载内核模块

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1135990/am5748-loadable-kernel-module-not-installed

器件型号:AM5748

你(们)好  

我将 SDK6.3用于 AM57xx 系列

Yocto 问题

我观察 到 defconfig 生成器使用的 ti_config_fragments 中声明为模块(=m)的内核配置项已安装在根文件系统中。 和预期的一样。

如果我在 bbappend "linux-ti-stage-rt_%.bbapp"中添加我自己的配置碎片

  SRC_URI +=" file://cpm.cfg \

比如

  CAT cpm.cfg

  编号
  #绑定驱动程序支持
  编号
  CONFIG_BULT=m

 内核模块预期构建、但未安装在根文件系统中。 除非我明确地将其添加如下

image_install_append_cpm =" 内核模块绑定"

那么:为什么没有安装这样的模块?

BR、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    为了更好地理解这一点、是否只有在添加新的配置文件时才会看到此问题、如果在现有配置文件中添加此文件、是否可以正常工作?

    此致
    Karthik