This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高安全性处理器上的 QT 动画闪烁

Guru**** 1145030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1163161/qt-animations-flicker-on-high-secure-processor

器件型号:AM4378
大家好、我在 am4378和 am4378 hs 处理器上尝试了相同的动画。 
我在高安全处理器上使用了06.03.00.106版本 SDK、在另一个处理器上使用了06.01.00.08版本 SDK。
虽然 QT 库版本相同、但动画在高安全性处理器中闪烁。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/am4378.mp4

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/am4378_2D00_hs.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试使用相同的 SDK 版本运行这两个平台? 我知道 Qt 库保持不变、但 GPU 库可能已更改。 我想知道这是否会导致动画闪烁。

    此致、
    Krunal