This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:通过 USB 设备唤醒 AM625

Guru**** 2557160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162940/am625-waking-up-am625-by-usb-device

器件型号:AM625

您好!

我的客户尝试通过 USB 设备连接/断开来唤醒 AM625x。
软件:Linux SDK v8.4
HW:SK-64

根据原始帖子(上面的链接)、SDK v8.4中应支持此功能。
客户使用了下图。
https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-PvdSyIiioq/08.04.01.03/tisdk-default-image-am62xx-evm.wic.xz

这里是他们尝试的东西。
在 u-boot 控制台中、执行以下命令。

运行 envboot;setenv name_FDT K3-am625-SK-lpmdemo.dtb;运行 init_mmc;运行 get_kern_mmc;运行 get_FDT_mmc;运行 get_overlay_mmc;booti ${loadaddr}${rdaddr}:${dtfilesize}${fdtaddr}

但无法识别 USB 设备。
您能否提供通过 USB 器件唤醒 AM625x 的序列?

谢谢、此致、
田志郎一郎