This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1163100/tda4vm-tda4

器件型号:TDA4VM

在 TC8测试上、,UDP_FAR_12:字段-总长度(最大值)描述如下:  

DUT 配置:从外部使 DUT 侦听端口 打开

DUT:侦听端口 打开  

3.测试仪: 通过向 DUT 发送消息  

    包含:  

          -Length 字段设置为支持的最大值

          -data 设置为支持的最大八位位组大小

4.测试仪:使用 Upper Tester 验证 DUT 是否已收到 UDP 消息。

通过 Wireshark、我们发现现在 UT 可以接收 UDP 数据包、 原始 UDP 数据包长度为1472字节、但 DUT 仅接收1428字节。 我们设置 QNX sysctl: net.inet.udp.sendspace=65535,并且 QNX 通过了自己的测试。  

TDA4的开关芯片上的数据是否截断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CPSW2G 或 CPSW9G 的 TDA4VM 上使用哪个 CPSW 驱动程序?   

    在何处测量/记录 DUT 1428?

    是否已在相同的设置中尝试过 Linux SDK 以查看行为是否相同?

    谢谢、

    KB