This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:VISS:有关 OTF 模式的一些问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162591/tda4vm-viss-some-questions-about-otf-mode

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件: TDA4VH

您好!  

我对 TDA4vM SoC 有一些疑问;

CSI-Rx_IF0   捕获 到 Vis 子系统,原始数据传输处于 FLY (OTF)模式?

2.软件现在是否支持 OTF? 支持哪个 SDK 版本?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="500953" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162591/tda4vm-viss-some-questions-about-otf-mode ]1.   CSI-Rx_IF0 捕获 到 viss 子系统,原始数据传输处于动态(OTF)模式?[/引用]

    是的、这里的 CSIRX-if0直接连接到 VISS、而无需使用 DDR。

    [引用 userid="500953" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162591/tda4vm-viss-some-questions-about-otf-mode ]2. 现在软件中是否支持 OTF? 支持哪个 SDK 版本?

    不支持 、目前还没有计划在未来的 SDK 中支持 OTF。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,btw,TDA4VH 是否与 TDA4VM 相同? 在 SW?中不受支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 TDAVH 上的 OTF 模式吗? 否、则软件不支持该功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、tks