请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TCI6638K2K工具/软件:Linux
以下常见问题解答:
我使用的是 tci6638k2k、其中有2个网络端口。 我必须在 Linux 中使用交换机上的2个网络端口。 但我在内核和 SDK 文档(ti-proxer-sdk-rtos-k2hk-evm-02.00.02.11-linux-x86-Install.bin)中未找到如何启用交换机驱动程序。
可以帮帮我。
非常感谢。