请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 您好!
请帮我解决、我无法在 c6678的以太网中发送大于64k 字节的数据
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请帮我解决、我无法在 c6678的以太网中发送大于64k 字节的数据
此致
您好!
我不确定如何使用 MATLAB 来捕获数据包。 您可以使用 Wireshark 捕获它、并确保确实有从 EVM 发送的数据包丢弃、而不是 MATLAB 工具问题。
在 packages/ti\NDK\winapps 下、有几个 Windows 应用程序可以使用 NDK 客户端或 hello world 示例发送/接收数据包、一些工具会循环传输有效载荷大小为从几个字节到1500字节的 UDP 数据包、 您可以检查 EVM 是否无法发送超过64KB 的数据。
在 NDK 示例中、您可以检查全局变量"IPS"和"UDPS"、以查看是否丢弃了任何数据包:
如果您想增加 PBM 缓冲器、请查看:
https://e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/t/169168
此致、Eric