This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28335:无法在 CCS SYSBIOS 中找到 TMS320F2837XD 选项

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567522/rtos-tms320f28335-not-able-to-find-tms320f2837xd-option-in-ccs-sysbios

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

团队

我正在尝试为电路板 TMS320F28377创建系统 BIOS 项目、因为我在控制套件中找不到任何 SYSBIOS 示例

当我尝试选择 TMS320F28377的选项时、我找不到它

请告诉我必须设置什么配置才能创建此文件。如果有任何 SYSBIOS 示例可用于我的主板、请告诉我

谢谢你

Deepak R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    团队

    我在创建 SYSBIOS 项目时突然遇到了新问题

    我可以成功创建新项目,不确定突然发生了什么,我遇到了下面提到的问题,请帮助解决

    谢谢你

    Deepak R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!


    您使用的是哪个版本的 CCS 和 SYS/BIOS?

    我可以在我的 CCS 新项目中看到以下选项:

    上面的屏幕截图是 CCS 6.1.2.00015和 SYS/BIOS 6.45.1.29


    Steve