请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:TI-RTOS
研究员,
刚刚开始进入 TI-RTOS。 我在使用 TivaWare 方面拥有合理的经验。 IDE 是 CCS7。
我得到了正确导入和编译的空示例、之后我得到 了 uartconsole_EK_TM4C1294XL_TI 示例以正确编译和运行、并可以通过 UART 端口与 MCU 进行交互。
作为这个问题的基础、我实际上无法找到在该示例上配置 UART 波特率的位置。 我尝试单步调试、单步进入等、但 无法真正解决。 因此、提前感谢您在这里提供的任何帮助。
布鲁诺