This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:Windows 环境中 VISION SDK 的 OpenCL 和 OpenCV 构建步骤

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590099/tda2evm5777-opencl-and-opencv-build-steps-for-vision-sdk-in-windows-environment

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

OpenCL 和 OpenCV 仅 适用于 Linux VISION SDK 平台?

仅针对 Linux VISION SDK 提到了构建过程。

如何在 Windows 环境下的 VISION SDK 中构建相同的软件?

我尝试在 makefile 中启用 OpenCL_include 和 enable_OpenCV、并使用"gmake -s -j depon"后跟"gmake -s -j"进行编译。

我遇到错误并在 下面发布了错误。

https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/t/589951

请提供建议。

谢谢、

Suganthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganthi、

    我已将您的问题转交给 OpenCV 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganthi、

    我将结束本主题、讨论可以在这里继续:
    e2e.ti.com/.../589951

    此致、
    Yordan