请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTCIEVMK2LX
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我最近尝试为 XTCIEVMK2LX 编写我自己的代码。 我已经成功地在 EVM 上运行了一些示例。
首先、我为裸机代码创建了 CCS 工程(不确定术语裸机代码是否正确)、并尝试编译和运行该工程。 我遇到了一些错误(与存储器访问相关)、最后发现这是由于缺少链接器命令文件。
我尝试从工程属性中添加链接器命令文件、当我单击"Browse..." 按钮、我只能看到两个 CMD 文件:66AK2Gxx_C66.cmd 和 AM57xx_C66.cmd。
我选择了66AK2Gxx_C66.cmd 文件、并且能够成功运行代码并发出一些警告。 现在、我很好奇为什么我的 EVM 所基于的 K2L 没有链接器命令文件。 是否可以为 K2G 使用 CMD 文件?
非常感谢! )