This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:关于从 TDA2x 电路板中获取数据

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590029/tda2evm5777-regarding-getting-data-out-from-tda2x-board

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

请告诉我 从 TDA2x 电路板获取数据的可能方法, 例如: 需要将距离物体检测输出的距离值发送到其他外设。

谢谢、

Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    您可以使用 Null 链接将数据从用例输出到 SD 卡或以太网。
    有关详细信息、请查看 Prasad 的此帖子:
    e2e.ti.com/.../2149073

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我需要持续获取摄像头和车辆之间的距离值,并将数据传输到 CAN 协议或其他外设,以便我如何从 TDA2x 获取数据。
    Null 链接能否解决此问题?

    谢谢、
    Swati
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    我邀请了 VisionSDK 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swati
    从 VSDK 获取数据的方法有多种
    1.如果数据是视频数据或压缩的位流数据,则可以将其写入 SD 卡。
    2.另一个美弦是通过网络发送出去,请参阅\vision_sdk\src\links_common\null 链接

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    它可以通过 USB 或 CAN 协议获取数据。

    谢谢、

    Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swati
    如果您在 A15上运行 Linux、则可以使用 USB。 仅 A15 Linux 支持 USB 读/写。

    WRT、CAN、是的、可以这样做、但我们没有任何工作示例


    此致、Shiju