This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:"AM3352中的串行设备"

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566902/linux-am3352-serial-devices-in-am3352

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

处理器中串行设备的用途是什么,它如何帮助 UART 配置??

 UART3使用哪款串行器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不确定我是否完全理解您的问题。

    UART 是一个串行端口、可用于与另一个器件(即另一个处理器)或通常用作调试控制台的通信。
    有关接口的说明、请参阅 AM3352 TRM 中的第19章通用异步接收器/发送器(UART)。

    此致、
    Yordan