工具/软件:Linux
我使用的是带有处理器 SDK 03.03的 AM5728 SoC;当我尝试加载 CMEM 内核模块时、我收到以下错误:
cmemk:不同意 symbol module_layout 的版本
cmemk:不同意 symbol module_layout 的版本
insmod:无法插入"/lib/modules/4.4.41-gf9f6f0db2d/kernel/extra/cmemk.ko:无效的模块格式
我使用的是处理器 SDK 中的 Linux 4.4.41内核、并使用同一个处理器 SDK 中预构建的 cmemk.ko 模块。 考虑到处理器 SDK 中的内核和预构建模块都已推出、我本来希望所有内容都保持同步。
在构建内核时、我是否需要确保启用编译器选项或内核配置选项?
谢谢