This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C5505:汇编器中的32位 x 32位基本版本

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590249/compiler-tms320c5505-32bit-x-32bit-muntiply-in-assembler

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:TI C/C++编译器

TI C55xx 的上一个示例

如何在 汇编器中实现32位乘法(32位 x 32位)?

我想在更快的汇编器中实现以下 C 源代码。

long long z;

长 x、y;

Z =(长整型) x * y;

Z =(长整型) x *(y >> 16)

C 编译器的输出是调用库函数"call _mpylli"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户1895036:

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev