This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:SDRAM 错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590263/am5728-sdram-error

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: DRA752

您好,

我们是处理器 AM5728的芯片2.0版本,U-Boot 不启动

下面是日志

U-Boot SPL 2013.04 (2017年2月21日- 11:13:05)
DRA752 ES1.1
 DCMIST:SDRAM.c():EMIF_GET_DMM_regs_sdp():705
 -------- DDR3_init:DDR3_SW_LEVIT---------------
 -------- DDR3_init:DDR3_SW_LEVIT---------------
SDRAM:识别的大小与预期大小不同:预期80:40000000
========================================================================
0x482a f040 =0x0
0x482a f044 =0x80640300
0x482a f044 =0xc0500220
0x482a f04c =0x0x020100
========================================================================
DCMIST:board_init_f():SPL.c:53
DCMIST:引导器件- 5.
默认 MMC->f_max = 52000000
 修改后的频率 :MMMC->f_max = 24000000
U-Boot SPL 2013.04 (2017年2月21日- 11:13:05)
DRA752 ES1.1
 DCMIST:SDRAM.c():EMIF_GET_DMM_regs_sdp():705
 -------- DDR3_init:DDR3_SW_LEVIT---------------
 -------- DDR3_init:DDR3_SW_LEVIT---------------
SDRAM:识别的大小与预期大小不同:预期80:40000000
========================================================================
0x482a f040 =0x0
0x482a f044 =0x80640300
0x482a f044 =0xc0500220
0x482a f04c =0x0x020100
========================================================================
DCMIST:board_init_f():SPL.c:53
DCMIST:引导设备- 99
### DCMIST:错误###请重置主板###
相同的 uboot 代码在其余的板中工作,只有在这种情况下,我们才会遇到此问题。
请尽快帮助我
此致、
Nagarjuna g
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果批量中只有一个电路板发生故障、则很明显您遇到了制造问题。 您应该检查故障电路板是否有缺陷。