请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 当不使用整个超链接外设时、所有超链接串行器/解串器接口引脚(MCMRXNx、MCMRXPx、MCMTXNx、MCMTXPx)是否都可以悬空?
"KeyStone 器件硬件设计指南(修订版 C)"(SPRABI2C)上的"6.2.5未使用超链接引脚要求"似乎没有提及超链接 SerDes 接口引脚。
"所有超链接时钟和数据引脚(MCMRXFLCLK、MCMRXFLDAT、
MCMTXFLCLK、MCMTXFLDAT、MCMRXPMCLK、MCMRXPMDAT、
MCMTXPMCLK、MCMTXPMDAT)可在整个超链接时保持悬空
未使用外设。 每个未使用的超链接时钟和数据引脚将被拉低
内部下拉电阻器来使用时。
"
我认为所有超链接串行器/解串器接口引脚都可以保持悬空、因为这些差分输入都通过50欧姆电阻器在内部端接至公共点。
应用报告《KeyStone I 器件串行器/解串器实施指南》(文献编号:SPRABC1)中的"8.2.2接收器终端"介绍了:
"rxpi 和 rxni 差分输入均在内部端接至公共点
通过50??电阻器、即100??差分端接。 该术语值应为
设为001:所有用例的通用点设为0.7 VDDT。 公共点设置为
0.7 VDDT 是所有交流耦合系统的推荐配置。
"
此致、
Daisuke