This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:AM5728引导问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587912/linux-am5728-am5728-the-boot-problem

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

AM5728启动问题?
我拨入 USB 和 SATA 模式、系统无法启动、串行响应不是、我检查芯片手册以启动、引导引脚正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您尝试引导哪个 SDK?
    这是定制板还是参考 AM5728 GP EVM?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    SDK:ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.00.01.07-es2.0
    板:ti AM572x GP EVM