工具/软件:Linux
您好!
我的客户正在参考 TMDXIDK5728进行开发。
存在无法引导的问题。
IDK 板中也会重现此症状。
请参阅以下内容。
- 开发环境
主机 PC 操作系统:Ubuntu 16.04 Linux 64位
AM5728 SDK:U-boot-2016.05 / Linux-RT-4.4.19
AM5728 SDK 版本:TI-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.01.00.06
IPC:IPC_3_43_02_04
XDC:xdctools_3_32_00_06_core
eMMC 部件号:MTFC16GAKAECN-4MIT
引导模式为 QSPI。 (u-boot、内核)
根文件系统位于 eMMC 中。
正常引导后(内核、通常安装 rootfilesystem)插入 SD 卡。
将安装的 SD 卡上的数据复制到 rootfs。
按照上述步骤执行数据复制后、卸下 SD 卡。
断开/连接(电源关闭/打开)电源线。
开机时显示以下错误,系统无法启动:
mmc1:初始化 MMC 卡时出错-110
omap_hwmod:mmc2:_wait_target_disable 失败
e2e.ti.com/.../5008.AM572x_5F00_eMMC_5F00_Log.txt
但是、当热复位(SW2:用户热复位按钮)时、引导是正常的。
一旦启动失败、即使 擦除 eMMC 的整个区域并重新写入 rootfs、也会出现此症状。
谢谢、致以诚挚的问候。
Henry。