This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:适用于 AM335x 的 Linux 中的电池管理

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587838/linux-battery-management-in-linux-for-am335x

工具/软件:Linux

我不熟悉 Linux 中的电源管理。 因此、需要一些有关如何进行电池电压监控以及 AM335x 在 Linux 中需要哪些接口的信息。

以及如何告知应用当前电池状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinay:

    AM335x 器件内部未集成电池、您应使用外部电池。

    关于 AM335x Linux 电源管理、请参阅以下链接:

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_Power_Management_User's_Guide_(v4.4)
    www.ti.com/.../sprac74a.pdf

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。
    建议将有助于充分了解电池的连接位置以及我们可以使用哪些驱动程序来通知应用当前电池状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可通过 ADC 引脚监控电池电压:
    e2e.ti.com/.../207404

    该充电器通过 USB 完成(请参阅器件 TRM 的第9.2.4.4.2节 USB 充电器检测)。

    有关具有备用电池的 AM335x 设计的另一篇有用文章是:
    e2e.ti.com/.../557968

    必需的内核驱动程序位于 drivers/powers/中、然后取决于您使用的 PMIC。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。
    我还有一个问题:如何在电池电量不足时自动关闭系统。 这将在用户空间或内核空间中完成。 这是在 TI SDK 中处理的吗? 如果是、我在哪里可以找到相同的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinay:

    这已在您的另一个主题中得到解答:
    e2e.ti.com/.../590089

    此致、
    帕维尔