This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何优化 DSP C66x 上的 memcpy 指令

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567031/how-to-optimize-memcpy-instruction-on-dsp-c66x

您好!

我在 TDA 2x 上使用 VISION SDK 2.10 (Linux)。 我正在尝试优化 memcpy、当前需要16ms。 我还尝试使用_amem4()内在函数来优化相同的结果,但得到的结果相同。 我想知道原因

_amem4()内在函数未提供优化的结果。  

请帮助我优化 DSP 上的 memcpy、您能否提供相同的解决方案。   

 此致、

 尼尔

 

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neel、

    SDK 团队被问及您的问题。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    使用 EMDA 而不是 CPU 来执行内存复制可以提供更好的性能并为其他任务释放 CPU。

    此致、
    斯坦利