This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 DSP 上使用 DMA memcpy

Guru**** 2032800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567041/using-dma-memcpy-on-dsp

您好!

我在 TDA 2x 上使用 VISION SDK 2.10 (Linux)。 我想使用 DMA/EDMA 在 DSP 上使用 memcpy。  

请告诉我使用 DMA/EDMA memcpy 的完整过程(要包含的文件和 memcpy 函数)。

此致、

尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neel、

    此查询也会转发给 SDK 团队。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    请参阅~/vision_sdk/examples/tda2xx/src/alg_plugins/framecopy/frameCopyAlgoLocalDMA.c、了解使用 EDMA 进行存储器复制的示例代码。

    您还可以在 API 指南中找到 Utils_dmaXXX API 说明。

    此致、

    斯坦利