This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:能否设置器件#39;s 网络名称?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567040/rtos-tm4c1294ncpdt-can-i-set-the-device-s-network-name

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

当我使用扫描仪(如"Fing")检查我的办公室网络时、它会列出与 MAC 地址、MAC 供应商、IP 地址和设备名称连接的所有设备。

我的 Tiva 器件名称显示为"Generic"、我想知道是否可以将其设置为 NDK 中有意义的内容。

谢谢你。

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您可以在配置脚本中更改它、声明如下内容:

    VAR IP = xdc.useModule(‘ti.ndk.config.Ip’);
    ip.domainname =“NameYouWant”; 

    谢谢、
    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、
    这似乎不是解决方案。
    我的项目名称是 Vulcan、我已经尝试过...
    ip.domainname ="VulCAN";
    ip.hostname ="VulCAN";
    但是、我仍然只会获得"通用"作为报告的器件类型。
    这真的不重要、我只是在项目结束时"累死"了。
    无论如何感谢您的帮助。
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的一位同事认为、我需要 NetBIOS 支持或 mDNS (bonjour)才能实现。 我认为 NDK 中没有提到这两个问题。
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您知道 Fing 的"器件名称"是指什么吗?

    此外、NDK 不支持 mDNS 或 NetBIOS。

    谢谢、
    Gerardo