请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5545
您好!
我们遇到了 C5545未初始化加载到 SD 卡上的程序的问题。 我们正在运行基于诊断程序中的 UART_TEST 的程序、该程序利用与 MSP430的连接。 几天前、它与 MSP 一起工作正常、但经过一些额外的测试、它突然停止工作。 现在、LED LD3持续闪烁、DSP 持续重启。
我们有什么不足吗? 在调试模式下运行 DSP 时、UART 测试(通过 USB)正常工作。
最棒的
Eric