器件型号:TMS320C5545
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在 c5545 Booster Pack 的诊断文件夹中处理 UART_TEST 程序、我希望该程序能够正常工作、而无需将 DSP 连接到 MSP430。 我尝试使用 UART 让 DSP 处理数据并使用串行连接器将其发回。 在运行程序时不要连接 MSP、这对我来说很重要。
以下是我一直使用的 main.c 文件:
int main (空)
{
CSL_Status 状态;
CSL_UartSetup testArgs;
testArgs.clkInput = 6000000;
testArgs.baud = 9600;
testArgs.wordLength = CSL_UART_WORD8;
testArgs.stopbits = 0;
testArgs.parity = CSL_UART_DISABLE_parity;
testArgs.fifoControl = CSL_UART_FIFO_DMA1_ENABLE_TRIG14;
testArgs.loopBackEnable = CSL_UART_NO_LOoopback;
testArgs.afeEnable = CSL_UART_NO_AFE;
testArgs.rtsEnable = CSL_UART_NO_RTS;
/*初始化平台*/
status = initPlatform();
if (status!= Platform_eok)
{
C55x_msgWrite ("Platform_init failed\n"\});
返回(-1);
}
状态= uartTest (&testArgs);
if (status!= CSL_Sok)
{
返回(-1);
}
返回(0);
您是否看到上述代码中是否有任何内容规定必须连接 MSP 才能运行该程序?
由于 c5545诊断文件夹中的 LED_TEST 程序在未连接 MSP 的情况下运行、我们认为应具有用于对 UART_TEST 执行相同操作的功能。
此致、
Tirth 不丹