This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:安全启动

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567313/am3352-secure-boot

器件型号:AM3352

大家好、我们有一位客户需要有关在 AM3352上启用安全启动的信息。 我们已经签订了涵盖 Sitara 的 NDA。 您能带我完成此过程吗、以便为客户提供有关安全启动的适当文档等。

数据表显示默认情况下已启用安全启动、但我认为情况并非如此、请确认。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ducky35061、

    我很高兴听到已有 NDA。 后续步骤为:

    1) 1)与您的目录处理器业务开发经理合作、因为了解以下内容非常重要:

    1.1年需求

    1.2计划预期

    1.3测试和解决方案

    2) 2)可能需要在客户和我们的团队之间进行电话、以解释有关流程的详细信息以及我们如何合作。

    如果您需要帮助确定谁是负责您所在地区的 BDM、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogerio、我们有这些信息、您可以直接向我发送电子邮件、以讨论后续行动吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,我会直接向您发送电子邮件,现在我知道您在哪里:)
    如果回答您的问题、请将其标记为"已回答"、以便我们可以关闭问题。 谢谢