请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 除了编辑处理器随附的 GEL 脚本之外、C6657中是否有用于设置 PLL 和其他时钟相关寄存器的工具?
如果该工具是显示器件上所有时钟、寄存器设置、输入频率以及可输出代码来设置这些寄存器的 GUI、则非常理想。
此致、
RandyP
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
除了编辑处理器随附的 GEL 脚本之外、C6657中是否有用于设置 PLL 和其他时钟相关寄存器的工具?
如果该工具是显示器件上所有时钟、寄存器设置、输入频率以及可输出代码来设置这些寄存器的 GUI、则非常理想。
此致、
RandyP
Randy、您好!
我们有一个用于 C665x 器件的 PLL 时钟工具。 它仍在内部,正在等待最后审查。 我已附上最后草案供你参考。
e2e.ti.com/.../C665X_5F00_Clocking_5F00_Spreadsheet_5F00_V1.0_5F00_Sep2015.xlsm
此致、
SENTHIL