This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2G02:生成 EDMA3示例时、获取"拒绝访问&quot。

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567092/rtos-66ak2g02-got-access-is-denied-when-building-edma3-examples

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:EVMK2G

工具/软件:TI-RTOS

我的所有 TI 软件包都安装在默认目录中:
C:\ti\BIOS_6_46_01_38
C:\ti\ccsv6\ccs_base\c6000 [CCS 版本:6.1.3.00034]
C:\ti\EDMA3_LLD_2_12_02_26
C:\ti\pdk_k2g_1_0_4
C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core


为我的 EVMK2G 板构建。

按照 C:\ti\EDMA3_LLD_2_12_02_26\packages/ti\sda\EDMA3\drv\docs\EDMA3_Driver_User_Guide.doc 中2.4中的步骤操作
更改了中 C:\ti\EDMA3_LLD_2_12_02_26\makerules\env.mk 中的变量
INTERNAL_SW_ROOT
external_sw_root
utils_install_DIR

我在命令行上运行了以下步骤:
设置 path=C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core
设置 rootdir=C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26

gmake -f makefile_c66x libs format=ELF

 #但在使用以下命令构建示例时出现"访问被拒绝"错误。 原因是什么? 谢谢。
gmake 示例 platform=tci66ak2g02-EVM format=ELF

C:\ti\EDMA3_LLD_2_12_02_26\packages/gmake 示例 platform=tci66ak2g02-EVM 表单
AT = ELF
gmake -C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages edma3_drv_tci66ak2g02-evm_674_examplp
LE platform=tci66ak2g02-EVM target=674&  gmake -C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/pa
电路 EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_m3_example platform=tci66ak2g02-EVM target=m3&
 gmake -C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_A8_exam
PLE platform=tci66ak2g02-EVM target=A8&  gmake -C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/pa
电路 EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_64p_example platform=tci66ak2g02-EVM target=64p
和  gmake -C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages edma3_drv_tci66ak2g02-evm_66_ex
充足的平台=tci66ak2g02-EVM target=66&  gmake -C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26
封装 EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_M4_example platform=tci66ak2g02-EVM target=M4
和  gmake -C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages edma3_drv_tci66ak2g02-evm_a15_e
xample platform=tci66ak2g02-EVM target=a15&  gmake -C:/ti/edma3_lld_2_12_02_2
6封装 EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_eve_example platform=tci66ak2g02-EVM 目标
=eve&
gmake[1]:输入目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
gmake[1]:没有为`EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_674_example"执行任何操作。
gmake[1]:离开目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
gmake[1]:输入目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
gmake[1]:对于`EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_m3/example"、未执行任何操作。
gmake[1]:离开目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
gmake[1]:输入目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
gmake[1]:没有为`EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_A8_example"执行任何操作。
gmake[1]:离开目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
gmake[1]:输入目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
gmake[1]:没有为`EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_64p_example"执行任何操作。
gmake[1]:离开目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
gmake[1]:输入目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
#为 EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_66_example:c6xdsp:debug 配置 XDC 软件包

gmake -C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/examples/edma3_driver/evmTCI66AK2G02 xdc_con
figuro platform=tci66ak2g02-EVM core=c6xdsp profile_c6xdsp=debug
gmake[2]:进入目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/examples/edma3_driver/e
vmTCI66AK2G02'
#正在调用配置...
a+x maketemp_configuro_cmd_c6xdsp.bat
cacls maketemp_configuro_cmd_c6xdsp.bat /E /P Everyone:F
访问被拒绝。
gmaked[2]:***[XDC_configuro]错误5.
gmake[2]:离开目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/examples/edma3_driver/ev
mTCI66AK2G02'
gmake[1]:***[EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_66_example]错误2.
gmake[1]:离开目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
gmake[1]:输入目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
gmake[1]:没有为`EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_M4_example"执行任何操作。
gmake[1]:离开目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
gmake[1]:输入目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
gmake[1]:没有为`EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_a15_example"执行任何操作。
gmake[1]:离开目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
gmake[1]:输入目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
gmake[1]:没有为`EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_eve_example'执行任何操作。
gmake[1]:离开目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/packages
#为 EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_66_example:c6xdsp:debug 配置 XDC 软件包

gmake -C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/examples/edma3_driver/evmTCI66AK2G02 xdc_con
figuro platform=tci66ak2g02-EVM core=c6xdsp profile_c6xdsp=debug
gmake[1]:进入目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/examples/edma3_driver/e
vmTCI66AK2G02'
#正在调用配置...
a+x maketemp_configuro_cmd_c6xdsp.bat
cacls maketemp_configuro_cmd_c6xdsp.bat /E /P Everyone:F
访问被拒绝。
gmaking[1]:***[XDC_configuro]错误5.
gmake[1]:离开目录`C:/ti/edma3_lld_2_12_02_26/examples/edma3_driver/ev
mTCI66AK2G02'
gmake:***[EDMA3_drv_tci66ak2g02-EVM_66_example]错误2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已检查 SDK 文件夹的访问权限? 确保他们不需要管理员访问权限。

    此外、我认为您应该在构建 SDK 示例之前运行 pdksetupenv.bat。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在该主题中找到了解决方案
    e2e.ti.com/.../168601

    删除此文件
    C:\ti\EDMA3_LLD_2_12_02_26\examples\EDMA3_driver\evmTCI66AK2G02\maketemp_configuro_cmd_c6xdsp.bat
    然后、运行
    设置 Cygwin=nontsec
    在命令窗口中