请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM3358您好!
我们正在开发一种低成本的文本到语音转换产品。
任务是从相机拍摄照片、以数字方式处理照片、然后将其中的文本转换为语音。
我们之前已在 Raspberry Pi (RPI)上制作了完整的产品。 已使用 RPI 5MP 摄像头和板载音频插孔。 使用 python 和 OpenCV 库编写了完整代码、获得了很好的结果。 结果比较准确。
但由于 Rpi 形状固定。 我们需要自定义其形状。 为此、我们将使用 TI 处理器重新设计产品。
我们现在需要选择的内容:
微处理器
SRAM
闪存 IC
4.音频插孔(用于耳机)
5.扬声器
6.摄像机5MP 或更高版本
我们选择的内容如下:
摄像头:AR0543CSC25SMKA0-CR
2、am3358
MT29F8G16ABACDWP
MT46H32M16LFBF-6
我们需要最低的组件成本。 您能不能帮助您选择合适的低成本/低功耗组件、以及如何进一步操作。