This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:在 EVM 显示屏上显示 CUI 控制

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588713/linux-tmdsevm572x-show-cui-consul-on-evm-display

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 专家:

现在、我的客户使用 Linux 环境评估 AM572x EVM。 请允许我确认以下问题。
[问题]
您是否会告诉我如何在不使用外部 PC (主机)的情况下向 EVM 上的显示屏显示 CUI 并控制 EVM?
我知道它需要连接键盘。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaka、

    如果添加 QWebSettings:globalSettings()->SetAttribute(QWebSettings:LocalStorageEnabled, true);/usr/share/qt5/examples/webkitwidget/browser/browserapplication.cpp 中将行连接到 BrowserApplication 构造函数并重新生成。 您将能够通过 qt 浏览器应用程序访问 CUI consul。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回答。 我明白了。
    我可以通过从键盘输入 Ctrl + Alt + F1进入 CUI 模式。

    此致。
    Kaka