This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:给电路板上电时出现问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589571/evmk2h-issue-powering-up-the-board

器件型号:EVMK2H

在进行所需的修改和 UCD 更新后、我们有两个 EVMK2H 中的一个未正确加电。  该装置运行时间很短(大约一分钟)、然后我们在"SOC PWR 停止完成"显示屏上看到以下内容。  

重启几次后、它运行了一些示例程序、但最终我们得到"Main PWR Stop Complete"。

我们还注意到串行端口定期下降。

它在预热后看起来运行得更可靠。