关于 OMAPL138B-EP 数据表(SPRS815C、2013年4月修订版)中的表5-14 "EDMA 同步事件"、以下同步事件被标记为"保留"。
EDMA3通道控制器1: 19、20、21、22、23、 和30、31
我解释该表是为了表明没有外设接口事件会触发通道 19、20、21、22、23的同步事件、 和 EDMA3通道控制器1上的30、31。
使用这些通道(19、20、21、22、23、 和30、31)来自 EDMA3通道控制器1、用于链路传输或"手动"触发传输?
或者、我是否应该转向清零并使用其他通道?
如果我在组8中的 GPIO 线路上使用硬件中断来触发 EDMA3通道控制器1同步事件18 (GPIO 组8中断)来触发 EDMA3通道控制器1通道18上的传输、您是否希望我能够有所作为? 然后、哪一项触发通道19、20、21等上的链式传输?