您好!
我正在尝试熟悉 Vision SDK。 我在路径 中创建了一个新的用例:~/vision_sdk_02_12_00_00/vision_sdk$ ls examples/tda2xx/src/usecases/new_usecase/
已在 该文件夹中创建 chains_new_usecase.txt、 并且此文件的内容为
UseCase:new_usecase
Capture -> Alg_FrameCopy (A15)-> Display_Video
GrpxSrc -> Display_GRPX
发出了生成.c 和.h 文件的命令
$INSTALL_DIR/VISION_SDK/build/scripts/vsdk_linux.out -img -file chains_new_usecase.txt
然后在 该文件夹中创建了一个包含内容的 SRC_FILES.MK
SRCDIR +=$(vision_sdk_path)/examples/tda2xx/src/usecases/new_usecase
SRCS_$(IPU_PRIMARY_CORE)+=\
chains_new_usecase.c \
chains_new_usecase_priv.c
然后将该项目包含在如下所示的示例 Makefile 中
包括$(MODULE_SRC_BASE_PATH)/usecases/new_usecase/SRC_FILES.MK
之后、当我发出 make -s -j 命令时、会显示错误
tij6@tij6-desktop:~/vision_sdk_02_12_00_00/vision_sdk$ make -s -j
Linux
make[4]:`没有规则使目标`chain_new_usecase.c'成为/home/tij6/VISION_SDK_02_12_00_00/vision_sdk/binaries/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk_examples/tda2xx-evm/ipu2/release/chains_new_usecase.oem4需要的目标。停止。
maked[3]:***[ipu2]错误2.
maked[2]:***[示例]错误2.
maked[1]:***[VISION_SDK_Examples]错误2.
制造:***[VISION_SDK]错误2.
我刚刚生成了文件 new_usecase_priv.h, new_usecase_priv.c 没有添加任何额外的代码。 我是参照 VIP_SINGLE_CAM_FRAME_COPY 项目创建的