This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:浮点 DSP

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590027/dra750-floating-point-dsp

器件型号:DRA750

您好!

让我在下面确认一下、以防万一。

TRM 建议检查以下 URL 以获取有关 C66x 内核本身的更多信息。

http://www.ti.com/lit/ug/sprugh7/sprugh7.pdf

此文档针对单精度浮点和双精度浮点进行了介绍。

但是、根据数据表和 TRM、似乎没有关于 DRA75x DSP 的双精度浮点的说明。

我相信 DRA75x DSP 的 C66x.M 单元 具有双精度乘法功能,但您能确认我的理解是否正确吗?

此致、

Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Machida-San、

    我相信您的理解是正确的。 C66x ISA 本机支持双精度浮点、我认为这与器件无关、即我的理解是实现 C66x 内核的每个器件都支持双精度乘法(例如 DRA75x)。

    此致、
    瓦西勒