This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:IPU 处理器间通信(IPC)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590065/tda3-ipu-interprocessor-communication-ipc

器件型号:TDA3

您好!

如上所述、似乎可以使用 CORTEXM4_CTRL_REG 为 IPC 使用中断。

 将生成的中断信号是什么?

是否需要启用/禁用此中断? 那么从哪里来呢?

是否需要纵横制配置?  哪个 中断信号与纵横制一起使用?

这是一个中断还是一个专用的异常?

描述中说中断的优先级是可配置的,但是我找不到任何与该中断相关的中断信号?

此致、

Yuvraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuvraj 您好、

    您查找的中断是 HWSEM_M4_IRQ、它出现在 IRQ 线路号 IPU_IRQ_19上。
    当一个 IPU 内核按照您共享的说明为 CORTEXM4_CTRL_REG 中的其他内核设置中断位时、将生成此中断。
    因为这是一个内部中断交叉开关配置、所以不需要。
    您可以使用中断控制器 API、具体取决于您使用什么软件来设置优先级。 例如、如果您使用的是 Starterware、则应使用 intc_IntPrioritySet API。

    此致、
    Rishabh