This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:如何估算功耗

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589749/am3359-how-to-estimate-power-consumption

器件型号:AM3359

我们的客户希望选择适合其用例的电源器件。 由于需要可在狭小空间内实现的小尺寸器件、因此不适合使用大容量电源。
是否可以使用功耗估算工具(PET)估算电源选择的功耗? 如果是、应如何配置它?
电源器件的输出电流是否必须满足数据表中的" AM335x 电源端子的最大电流额定值"?
此致、
Daisuke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Power_Estimation_Tool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser - San、

    感谢你的答复。

    我知道功耗估算工具(PET)对于节能设计或热设计很有用、但很难应用于电源选择、因为电源设备必须具有可适应瞬态重负载状态的容量。

    我再次提出同样的问题:

    是否可以使用功耗估算工具(PET)估算电源选择的功耗? 如果是、应如何配置它?

    电源器件的输出电流是否必须满足数据表中的" AM335x 电源端子的最大电流额定值"?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Daisuke Maeda"]是否可以使用功耗估算工具(PET)来估算电源选择的功耗?[/报价]

    是的、设计人员的决策也应增加安全裕度。

    [报价用户="Daisuke Maeda"]如果是,应如何配置它?

    应根据预期用例对其进行配置。

    [报价用户="Daisuke Maeda"]电源设备的输出电流是否必须满足数据表中的" AM335x 电源终端的最大电流额定值"?

    这些是最坏情况规格。 设计人员需要决定是否将其用于电源估算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser - San、

    感谢你的答复。

    此致、

    Daisuke