This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LINUXSDK-OMAPL138:如何修改 uboot 和内核

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589963/linux-linuxsdk-omapl138-how-to-modify-the-uboot-and-kernel

器件型号:LINUXSDK-OMAPL138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138OMAP-L138

工具/软件:Linux

我使用了128MB LPDDR 和 Omapl138、但我想将其更改为256M。

我不知道如何修改 uboot 和内核

我的 uboot 版本是 u-boot-2010.12-psp03.21.00.04

内核2.6.37

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以对 u-boot 代码执行 grep 操作以查看 u-boot 中 DDR 的部分配置位置。

    但是、对于 OMAP-L138、该过程不是典型的 Linux 过程。 如下所述: processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L138_Bootloader

    "对于典型的 Linux 应用程序、旧流程如下所示:

    UBL (设置 DDR、PSC 并将 U-Boot 复制到内存)
    U-Boot (加载 Linux 和文件系统)
    Linux
    OMAP-L138的流程如下所示:

    AIS 签名的 U-boot (设置 DDR、PSC 并加载 Linux 和文件系统)
    Linux
    一般而言、无需单独的 UBL、因为 AIS 功能可以执行大多数相同的任务。"

    因此、您还需要在 AISGen 工具中配置 DDR。 有关详细信息、请参阅应用报告:
    www.ti.com/.../sprab41e.pdf

    此致、
    Yordan