主题中讨论的其他器件:OMAP-L138
大家好、
我正在尝试从 NAND 闪存引导 OMAP-L138 E。 在 调试模式下、我使用 CCS 项目将安全启动映像写入 NAND 闪存。 完整性测试成功、映像已在闪存中、但我仍然无法从 NAND 闪存引导。
我认为这可能是由于错过了起始地址、从而告诉 OMAP 在闪存中从何处开始加载映像。 因此、我将一个额外的起始地址数据写入0x00000000以指定该信息。 然而,没有发生任何情况。
有人可以帮我解决这个问题吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在尝试从 NAND 闪存引导 OMAP-L138 E。 在 调试模式下、我使用 CCS 项目将安全启动映像写入 NAND 闪存。 完整性测试成功、映像已在闪存中、但我仍然无法从 NAND 闪存引导。
我认为这可能是由于错过了起始地址、从而告诉 OMAP 在闪存中从何处开始加载映像。 因此、我将一个额外的起始地址数据写入0x00000000以指定该信息。 然而,没有发生任何情况。
有人可以帮我解决这个问题吗?
谢谢你。
Yordan、您好!
它是 DSP 内核独立应用。 我使用了 CCSv6、刷写过程可解释如下:
由于我的器件是安全的 OMAP-L138、首先我必须使用 GenericSecureUartHost.exe 将'unlockjtag.ais'文件加载到其中以解锁 JTAG TAP
然后、我在 CCS V6中打开一个 NANDWriter 项目(从 TI 示例修改)、并在 DSP 内核上以调试模式运行它。 该程序负责从 计算机读取 AIS 文件(UART 应用程序映像)并将其写入 NAND 闪存。 此映像加载到 闪存的块1、PAGE 0。
注意:'unlockjtag.AIs' 和 'UART.AIS' 都是 使用 SecureHexAIS_OMAP-L138.exe 从'unlockjtag.out'和'UART.out'创建的安全映像。 我在此处附上 ini 文件以供调查: e2e.ti.com/.../7028.test.ini
我在使用 NANDWriter 后从 NAND 闪存中读取了数据、并确认图像已在存储器中(图)。 此外、UART 应用程序在调试模式下运行正常。 尽管如此、OMAP-L138仍无法从 NAND 闪存引导。
我没有采取任何步骤吗?
请帮我解决这个问题! 我已经在这方面工作了几周,现在似乎没有标准文件!!
谢谢、