This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8127:AR0331传感器- LAN 上的 IE 数字流处理正常(15fps)、但 VLC (也是 LAN)每10秒提供1帧

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589804/tms320dm8127-ar0331-sensor---ie-digital-streaming-on-lan-is-fine-15fps-but-vlc-also-lan-gives-1-frame-every-10-seconds

器件型号:TMS320DM8127

您好!

将 IPNC_RDK_3.8.0与 AR0331传感器配合使用-编程为提供1856x1504分辨率帧@15fps。

IE 上的数字视频效果良好、运动良好、质量良好。 当尝试使用 VLC 流式传输 RTSP 时、我每10秒只接收1帧。

有人能解释一下这种延迟吗? 这两种数字流式传输方法之间有何区别?

我在 PC 和 IPNC 摄像头之间使用直接 LAN 连接。

如果您有任何关于调试和分析此内容的想法、我将不胜感激。

谢谢、

梅希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将通知 IPNC 团队寻求帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我在 NET 上找到了解决方案-希望能帮助他人...

    在 VLC -工具/首选项/输入编解码器对话框中:

    1. 硬件加速解码-我尝试了自动和 DirectX 2.0 -两者似乎都能正常工作。
    2. 跳过 H.264环内去阻塞滤波器-设置为"全部"

    现在、我将获得1856x1504视频 H.264的流式传输。