This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR 自刷新 MRS 命令

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589998/am3352-ddr-self-refresh-mrs-command

器件型号:AM3352

大家好

我对 AM335x 的自刷新有疑问。

我的客户使用了 MT41K256M16TW-107的 DDR3、并希望输入"自刷新"。
此 Micron 的 DDR3数据表提到、在进入 Self-Refresh (SRE)之前、它需要 MRS 命令。
此 MRS 命令意味着通过将 MR1[0]设置为1可调 DLL。

现在、我的客户将 REG_LP_MODE 设置为2以进行自刷新。
当 REG_LP_MODE = 2时、是在自刷新命令之前从 AM335x 发送到 DDR 的 MRS 命令。

我在 AM335x TRM 中看不到此命令。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 AM335x TRM 修订版 O 的第7.3.12.2节。其中介绍了所有必要的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    很抱歉、谢谢!

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉、我想确认这一点。

    TRM 提到了这一点

    存储器控制器自动停止到 SDRAM 的时钟 DDR_CLK。 。
    存储器控制器保持 DDR_CKE 低电平以保持自刷新状态。

    我知道 Mrs 是从 AM335x 发送的、
    这种理解是正确的?

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这些是 EMIF 控制器的自动功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以 谢谢!

    此致
    高贵须