This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM437X:入门套件上的 QSPI 引导

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589911/linux-processor-sdk-am437x-qspi-boot-on-starter-kit

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

我将从 AM437x 入门套件上的 QSPI 闪存引导。

我已经通过 USB RNDIS 在 QSPI-NOR 闪存上刷写了 u-boot.bin、器件树文件、Linux 内核、Arago 文件系统。

重新启动器件后、器件未从 QSPI 引导、并且 UART 控制台上没有任何日志。

我首先要知道的是、如果 AM437x 入门套件支持从 QSPI 闪存引导。 如果是、我如何处理入门套件。

请提供完整的详细文档和原因。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、SK 上支持 QSPI 引导。 不是引导序列是 MMC0 -> USB_MS (USB1)-> USB_CL (USB0)-> QSPI。 确保插槽中没有 SD 卡、并且 USB 未连接。 此外、USB 启动时间也不会太长(~ 20秒)、因此您应该等待它们过期。