This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Dsptop 命令导致内核崩溃

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589994/am5728-dsptop-command-causes-kernel-crash

器件型号:AM5728

您好!

我想在基于 AM5728的平台上分析 DSP 内核上的处理器负载。 为此、我尝试从终端运行"dsptop"命令。 但是、我会得到以下内核转储-

[7593.377080]------ [在此处剪切]-----
[7593.381736]警告:CPU:0 PID:3328 at drivers/bus/omap_l3_oc.c:147 l3_interrupt_handler + 0x25c/0x368 ()
[7593.391344] 440000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L3_INSTR (空闲):在功能访问期间以用户模式访问数据
[7593.402781]链接的模块:debugss_kmodule (O) cmemk (O) pvrsrvkm (O)
[7593.409375] CPU:0 PID:3328 Comm:Dsptop 被污染:G O 4.4.3.32-clove-5.0.0---gadde2ca9f8 #1
[7593.418893]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[7593.425009]回溯:
[7593.427483][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[7593.435082] r7:c0310578 R6:20080193 R5:00000000 R4:c09ee150
[7593.440806][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
[7593.448064][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
[7593.456186] r7:c0310578 r6:00000093 r5:00000009 r4:d30addf0
[7593.461906][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
[7593.470638] R8:00000017 r7:c08bcf80 R6:00000000 R5:c08bd040 R4:c08bd0e4
[7593.477411] ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
[7593.486317] r3:eea02480 r2:c08bd0e4
[7593.489918] R4:80080003
[7593.492474][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu+b0x4/0x160)
[7593.501817] R10:c0a23e14 R9:ee9f5480 R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:ee9f54e0
[7593.509718] R4:eea02980
[7593.512273][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
[7593.521180] R10:00000001 R9:00000000 R8:ee808000 r7:00000000 R6:c09cb6f4 R5:ee9f54e0
[7593.529081] R4:ee9f5480
[7593.531636][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x194)
[7593.540194] r7:00000000 R6:c09cb6f4 R5:ee9f54e0 R4:ee9f5480
[7593.545911] ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
[7593.554556] r7:00000000 R6:00000000 R5:00000017 R4:c09c0494
[7593.560276][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
[7593.569014][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
[7593.577397] R9:00000000 R8:fa213000 r7:fa212000 R6:d30adfb0 R5:fa21200c R4:c09c6974
[7593.585217][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_USR+0x54/0x80)
[7593.592730]异常堆栈(0xd30adfb0至0xd30adff8)
[7593.597802] dfa0:b6fb6000 00000edf b6fb6000 00000004
[7593.606016] dfc0:00000000 0003c8d8 0003c8c0 00000000 00000000 00000001 bec3bb6c
[7593.614229] dfe0:0003c8ec bec3b8a8 000168c4 00018a3c 60080010 ffffff
[7593.620869] R9:00000000 R8:10c5387d r7:10c5387d R6:ffff R5:60080010 R4:00018a3c
[7593.628684]--[结束线迹 c80f34b9d1883ea6 ]--

之后、我在终端窗口上没有收到任何消息。 即使在从另一个窗口运行 OpenCV 应用(使用 DSP 进行处理)后、我也看不到来自 DSP 的任何消息。

如果有人能指出这里可能出现的问题、那将会非常有帮助。

此致、
制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    我将在我的一侧测试这个、然后返回。

    在平均时间内、您可能希望查看以下与 Do DSP 用法相关的 L3自定义错误:
    e2e.ti.com/.../2161913
    它可以提供有关系统中查找位置的初始指针。

    此致、
    Yordan