请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Linux
我想通过用户空间应用访问邮箱外设、以促进与其他处理器内核的通信。 最好的方法是什么? /dev/dev 中是否有我可以访问和使用的设备/驱动程序? 如果是、是否有相关文档?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.