This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:启用 Beagle Bone Black UART

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588747/linux-am3358-beagle-bone-black-uart-enabling

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

大家好、

 我们使用的是 AM3358 Rev C Beagle Bone Black,我已经启用 了 DTS 文件(AM335x-bonebblack.dts、am33xx.dtsi 和 AM335x-bone-common.dtsi)中的所有 UART,但无法看到/dev/ttyO。

您能不能向我们推荐如何在 DTS 文件中配置 UART 而不使用叠加层吗?

谢谢您、

Raghavendra

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghavendra、

    根据您使用的驱动程序配置,您将看不到/dev/ttyO 请尝试/dev/ttyS。

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    获取"/dev/ttyS 后、UART 无法正常工作、无法访问该串行。

    驱动程序和 DTS 配置是否有任何更改可用于获取“/dev/ttyO”,如果有任何更改,请告诉我。

    谢谢、

    Raghavendra